Historique d'événements
Description générale
Les registres d'historique des événements du module BSCM Modbus SL/ULP décrivent les 10 derniers événements. Le format d'événement du module BSCM Modbus SL/ULP correspond à une série de 10 enregistrements. Chaque enregistrement est composé de 5 registres décrivant un événement du module BSCM Modbus SL/ULP.
Une requête de lecture de 5 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistremens d'événement du module BSCM Modbus SL/ULP, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement d'événement.
Par exemple, une requête de lecture de 5 x 3 = 15 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements d'événement du module BSCM Modbus SL/ULP dans l'historique des événements du module BSCM Modbus SL/ULP :
-
Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'événement du module BSCM Modbus SL/ULP (événement le plus récent).
-
Les 5 registres suivants décrivent le deuxième enregistrement d'événement du module BSCM Modbus SL/ULP.
-
Les 5 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'événement du module BSCM Modbus SL/ULP.
|
Adresse |
Registre |
Description |
|---|---|---|
|
0x0259 |
602 |
Compteur des événements |
|
0x025A–0x025E |
603-607 |
Enregistrement d'événement 1 (événement le plus récent) |
|
0x025F–0x0263 |
608-612 |
Enregistrement d'événement 2 |
|
0x0264–0x0268 |
613-617 |
Enregistrement d'événement 3 |
|
0x0269–0x026D |
618-622 |
Enregistrement d'événement 4 |
|
0x026E–0x0272 |
623-627 |
Enregistrement d'événement 5 |
|
0x0273–0x0277 |
628-632 |
Enregistrement d'événement 6 |
|
0x0278–0x027C |
633-637 |
Enregistrement d'événement 7 |
|
0x027D–0x0281 |
638-642 |
Enregistrement d'événement 8 |
|
0x0282–0x0286 |
643-647 |
Enregistrement d'événement 9 |
|
0x0287–0x028B |
648-652 |
Enregistrement d'événement 10 (événement le plus ancien) |
Compteur d'événements
Le compteur d'événements est incrémenté lorsqu'un nouvel événement est consigné. Si le compteur atteint la valeur maximale 65535 et qu'un nouvel événement est enregistré, le compteur est remis à 0.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0259 |
602 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Compteur d'événements du module BSCM Modbus SL/ULP |
Enregistrement d'événement
L'ordre et la description des registres des enregistrements d'événement sont les mêmes que pour l'enregistrement d'événement 1 :
|
Événement 1 (événement le plus récent) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|
0x025A |
603 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Identifiant d'événement du moduleBSCM Modbus SL/ULP (voir le paragraphe suivant) |
|
0x025B-0x025D |
604-606 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Date et heure de l'événement Type de données : ULP DATE |
|
0x025E |
607 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1–2 |
État de l'événement 1 = apparition d'événement 2 = achèvement de l'événement |
Identifiant de l'événement
|
Identifiant de l'événement |
Événement |
|---|---|
|
1024 |
Modification du contact SD (apparition = position Fermé à SD) |
|
1025 |
Le seuil du compteur OF est atteint |
|
1026 |
Le seuil du compteur de commande Fermer est atteint |
|
1027 |
STOP (échec interne) |
|
1028 |
ERROR (échec interne) |
|
1029 |
Modification du contact OF (apparition = position Ouvert à Fermé) |
|
1030 |
Modification du contact SDE (apparition = position Fermé à SDE) |
|
1031 |
Mode manu/auto (apparition = position manu à auto) |
|
1040 |
Commande d'ouverture |
|
1041 |
Commande de fermeture |
|
1042 |
Commande de réinitialisation |