Historique des opérations de maintenance
Description générale
Les registres d'historique des opérations de maintenance décrivent les 10 dernières opérations de maintenance. Le format de l'historique des opérations de maintenance correspond à une série de 10 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 5 registres décrivant une opération de maintenance.
Les registres d'historique des opérations de maintenance renvoient la valeur 32768 (0x8000) lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Nombre d'opérations de maintenance
Une requête de lecture de 5 x n registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements d'opération de maintenance, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement d'opération de maintenance.
Par exemple, une requête de lecture de 5 x 2 = 10 registres est nécessaire pour lire les 2 derniers enregistrements d'opérations de maintenance de l'historique des opérations de maintenance :
-
Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'opération de maintenance (opération de maintenance la plus récente).
-
Les 5 derniers registres décrivent le deuxième enregistrement d'opération de maintenance.
|
Adresse |
Registre |
Description |
|---|---|---|
|
0x733B–0x733F |
29500–29504 |
Enregistrement d'opération de maintenance 1 (opération de maintenance la plus récente) |
|
0x7340–0x7344 |
29505-29509 |
Enregistrement d'opération de maintenance 2 |
|
0x7345–0x7349 |
29510-29514 |
Enregistrement d'opération de maintenance 3 |
|
0x734A–0x734E |
29515-29519 |
Enregistrement d'opération de maintenance 4 |
|
0x734F–0x7353 |
29520-29524 |
Enregistrement d'opération de maintenance 5 |
|
0x7354–0x7358 |
29525-29529 |
Enregistrement d'opération de maintenance 6 |
|
0x7359–0x735D |
29530-29534 |
Enregistrement d'opération de maintenance 7 |
|
0x735E–0x7362 |
29535-29539 |
Enregistrement d'opération de maintenance 8 |
|
0x7363–0x7367 |
29540-29544 |
Enregistrement d'opération de maintenance 9 |
|
0x7368–0x736C |
29545-29549 |
Enregistrement d'opération de maintenance 10 (opération de maintenance la plus ancienne) |
Enregistrement d'opération de maintenance
Une requête de lecture de 5 registres est nécessaire pour lire un enregistrement d'opération de maintenance.
L'ordre et la description des registres des enregistrements d'opérations de maintenance sont les mêmes que pour l'enregistrement 1 :
|
Enregistrement d'opération de maintenance 1 (opération de maintenance la plus récente) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|
0x733B |
29500 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Code d'opération de maintenance (voir le paragraphe suivant) |
|
0x733C– 0x733E |
29501– 29503 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Date et heure de l'opération de maintenance Type de données : ULP DATE |
|
0x733F |
29504 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
Codes d'opérations de maintenance
|
Code d'opération de maintenance |
Description |
|---|---|
|
2000 (0x07D0) |
Test par bouton-poussoir (avec interface de maintenance USB) |
|
2001 (0x07D1) |
Inhibition de la protection Terre |
|
2002 (0x07D2) |
Réservé |
|
2003 (0x07D3) |
Démarrer le test d'injection numérique |
|
2004 (0x07D4) |
Arrêter le test d'injection numérique |
|
2005 (0x07D5) |
Test de la protection Terre |
|
2006 (0x07D6) |
Test de la protection différentielle |
|
2007 (0x07D7) |
Démarrer le test d'alarme |
|
2008 (0x07D8) |
Arrêter le test d'alarme |
|
2009 (0x07D9) |
Démarrer la protection long retard |
|
2010 (0x07DA) |
Arrêter la protection long retard |
|
2011 (0x07DB) |
Démarrer la protection court retard |
|
2012 (0x07DC) |
Arrêter la protection court retard |
|
2013 (0x07DD) |
Démarrer la protection instantanée |
|
2014 (0x07DE) |
Arrêter la protection instantanée |
|
2015 (0x07DF) |
Démarrer la protection instantanée intégrée |
|
2016 (0x07E0) |
Arrêter la protection instantanée intégrée |
|
2017 (0x07E1) |
Démarrer la protection contre les déséquilibres |
|
2018 (0x07E2) |
Arrêter la protection contre les déséquilibres |
|
2019 (0x07E3) |
Démarrer la protection contre les défauts à la terre |
|
2020 (0x07E4) |
Arrêter la protection contre les défauts à la terre |
|
2021 (0x07E5) |
Démarrer la protection contre les fuites à la terre |
|
2022 (0x07E6) |
Arrêter la protection contre les fuites à la terre |
|
2023 (0x07E7) |
Démarrer la mémoire thermique |
|
2024 (0x07E8) |
Arrêter la mémoire thermique |
|
2025 (0x07E9) |
Démarrer la connexion avec l'interface de maintenance USB |
|
2026 (0x07EA) |
Arrêter la connexion avec l'interface de maintenance USB |
|
2027 (0x07EB) |
Tourner le commutateur rotatif 1 |
|
2028 (0x07EC) |
Tourner le commutateur rotatif 2 |
|
2029 (0x07ED) |
Commutateur de verrouillage ouvert |
|
2030 (0x07EE) |
Commutateur de verrouillage fermé |
|
2031 (0x07EF) |
Test ZSI |
|
2032 (0x07F0) |
Réservé |
|
2033 (0x07F1) |
Réinitialiser le logiciel |
|
2034 (0x07F2) |
Réinitialiser les mesures de courant minimum/maximum |
|
2035 (0x07F3) |
Réinitialiser les mesures de tension minimum/maximum |
|
2036 (0x07F4) |
Réinitialiser les mesures de puissance minimum/maximum |
|
2037 (0x07F5) |
Réinitialiser les mesures de facteur de puissance minimum/maximum |
|
2038 (0x07F6) |
Réinitialiser les mesures de distorsion harmonique totale minimum/maximum |
|
2039 (0x07F7) |
Réinitialiser la mesure de la demande maximum de courant |
|
2040 (0x07F8) |
Réinitialiser la demande maximum de puissance (active, réactive et apparente) |
|
2041 (0x07F9) |
Réinitialiser les mesures de fréquence minimum/maximum |
|
2042 (0x07FA) |
Réinitialiser les mesures d'image thermique minimum/maximum |
|
2043 (0x07FB) |
Réinitialiser les mesures d'énergie |
|
2044 (0x07FC) |
Réinitialiser le compteur d'énergie |
|
2045 (0x07FD) |
Paramètre de rotation de phase |