DOCA0213FR-02

Préalarmes

Description générale

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer les 3 pré-alarmes suivantes :

  • pré-alarme de la protection Long retard (PAL Ir)

  • pré-alarme de la protection Terre (PAL Ig)

  • pré-alarme de la protection différentielle (PAL IΔn)

Chaque alarme possède un code d'alarme correspondant :

  • PAL Ir = 1013

  • PAL Ig = 1014

  • PAL IΔn = 1015

Chaque alarme a un niveau de priorité qui gère son affichage sur l'afficheur FDM121 :

  • Aucune priorité = N/A (non affecté)

  • priorité basse = 1. Aucune alarme n'apparaît sur l'afficheur FDM121.

  • priorité moyenne = 2. Le voyant de l'afficheur FDM121 est allumé en continu.

  • priorité haute = 3. Le voyant de l'afficheur FDM121 clignote et un écran contextuel informe l'utilisateur que l'alarme est active.

Pour plus d'informations sur la relation entre la priorité des alarmes et l'afficheur FDM121, reportez-vous au document DOCA0188FR ComPacT NSX - Déclencheurs MicroLogic 5/6/7 – Guide utilisateur.

Les registres des pré-alarmes décrivent les paramètres des pré-alarmes :

Adresse

Registre

Description

0x19F9–0x1A02

6650–6659

Pré-alarme de la protection Long retard (PAL Ir)

0x1A03–0x1A0C

6660–6669

Pré-alarme de la protection Terre (PAL Ig)

0x1A0D–0x1A16

6670–6679

Préalarme de la protection différentielle (PAL IΔn)

Préalarme de la protection Long retard (PAL Ir)

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la pré-alarme de la protection Long retard.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x19F9

6650

L

INT16U

Les bits de poids fort (MSB) indiquent l'activité de l'alarme : 0 = Activé, 1 = Désactivé Le réglage d'usine est 0 (Activé).

Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l'alarme : N/A, 1, 2 ou 3. Le réglage d'usine est 2 (priorité moyenne).

0x19FA

6651

Réservé

0x19FB

6652

L

1

%

INT16

(1)

% de la valeur du seuil de déclenchement Ir. Le réglage d'usine est 90.

0x19FC

6653

Réservé

0x19FD

6654

L

1

s

INT16U

1

Temporisation d'activation (fixée à 1 s)

0x19FE

6655

L

1

%

INT16

(1)

% de la valeur de mise au repos de la protection Ir. Le réglage d'usine est 85.

0x19FF

6656

Réservé

1x0A00

6657

L

1

s

INT16U

1

Temporisation de désactivation (fixée à 1 s)

0x1A01–0x1A02

6658–6659

Réservé

(1) Pour une application de distribution, la plage va de 40 à 100. Pour une application moteur, la plage va de 10 à 95.

Préalarme de la protection Terre (PAL Ig)

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la préalarme de la protection Terre.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1A03

6660

L

INT16U

Les bits de poids fort (MSB) indiquent l'activité de l'alarme : 0 = Activé, 1 = Désactivé Le réglage d'usine est 0 (Activé).

Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l'alarme : N/A, 1, 2 ou 3. La valeur définie en usine est 2 (priorité moyenne).

0x1A04

6661

Réservé

0x1A05

6662

L

1

%

INT16

40–100

% de la valeur du seuil de déclenchement Ig. Le réglage d'usine est 90.

0x1A06

6663

Réservé

0x1A07

6664

L

1

s

INT16U

1

Temporisation d'activation (fixée à 1 s)

0x1A08

6665

L

1

%

INT16

40–100

% de la valeur de mise au repos de la protection Ig. Le réglage d'usine est 85.

0x1A09

6666

Réservé

0x1A0A

6667

L

1

s

INT16U

1

Temporisation de désactivation (fixée à 1 s)

0x1A0B–0x1A0C

6668–6669

Réservé

Pré-alarme de la protection différentielle (PAL IΔn)

Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de préalarme de la protection différentielle.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1A0D

6670

L

INT16U

Les bits de poids fort (MSB) indiquent l'activité de l'alarme : 0 = Activé, 1 = Désactivé Le réglage d'usine est 0 (Activé).

Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l'alarme : N/A, 1, 2 ou 3. Le réglage d'usine est 2 (priorité moyenne).

0x1A0E

6671

Réservé

0x1A0F

6672

L

1

%

INT16

50—80

% de la valeur du seuil de déclenchement IΔn. Le réglage d'usine est 90.

0x1A10

6673

Réservé

0x1A11

6674

L

1

s

INT16U

1

Temporisation d'activation (fixée à 1 s)

0x1A12

6675

L

1

%

INT16

50—80

% de la valeur de mise au repos de la protection IΔn. Le réglage d'usine est 85.

0x1A13

6676

Réservé

0x1A14

6677

L

1

s

INT16U

1

Temporisation de désactivation (fixée à 1 s)

0x1A15–0x1A16

6678–6679

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?