DOCA0213FR-02

Registres d'identification et d'état de l'interface IFE/EIFE

Version logicielle de l'interface IFE/EIFE

La version logicielle de l'interface IFE/EIFE débute au registre 11776 et sa longueur maximale est de 8 registres.

La révision du firmware est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000–127)

  • YYY = version mineure (000–255)

  • ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2DDF–0x2DEE

11744-11759

L

CHAÎNE D'OCTETS

Famille d'appareils

6x2DEF–0x2DF0

11760-11767

L

CHAÎNE D'OCTETS

Gamme de produits

0x2DF7–0x2DFE

11768-11775

L

CHAÎNE D'OCTETS

Modèle de produit

0x2DFF–0x2E04

11776-11781

L

CHAÎNE D'OCTETS

Version de micrologiciel

Version matérielle de l'interface IFE/EIFE

La version matérielle de l'interface IFE/EIFE débute au registre 11784 et sa longueur maximale est de 8 registres.

La révision matérielle est une chaîne ASCII de la forme XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000 à 127)

  • YYY = version mineure (000 à 255)

  • ZZZ = numéro de révision (000 à 255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E07–0x2E0C

11784–11789

L

CHAÎNE D'OCTETS

Révision matérielle

Identification de l'IMU

L'identification de l'IMU peut être définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Lorsqu'ils ne sont pas configurés, les registres d'identification renvoient la valeur 0 (0x0000).

L'afficheur FDM121 affiche les 14 premiers caractères du nom de l'IMU.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2801–0x2820

10242-10273

L-EC

CHAÎNE D'OCTETS

Nom de l'application utilisateur

Nom de l'équipement utilisé pour l'acquisition de l’adresse IP en utilisant DHCP et le nom convivial lors de la détection DPWS des équipements.

Exemple : IFE-0A129F’

La longueur maximale est de 64 caractères.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E2F–0x2E38

11824-11833

L

CHAÎNE D'OCTETS

Nom du fournisseur : ‘Schneider Electric’

0x2E39–0x2E42

11834-11843

L

CHAÎNE D'OCTETS

Code de produit :

  • 'LV434001' ou 'LV434010' = IFE - communication Ethernet Modbus TCP/IP

  • 'LV434002' ou 'LV434011' = IFE - client de communication Ethernet Modbus TCP/IP

  • ‘LV851001’ = EIFE - interface Ethernet intégrée

0x2E43–0x2E44

11844-11845

Réservé

Position du commutateur de verrouillage

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E72

11891

L

INT16U

1,3

Position du commutateur de verrouillage

  • 1 = Le commutateur de verrouillage est en position verrouillée

  • 3 = Le commutateur de verrouillage est en position déverrouillée

Date et heure actuelles

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E73–0x2E76

11892-11895

L-EC

DATETIME

Date et heure actuelles au format DATETIME

0x2E77–

0x2E78

11896–

11897

L

Secondes

INT32U

0x00–0xFFFFFFFF

Nombre de secondes comptabilisées depuis le dernier démarrage

Identification du produit

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E7C

11901

L

INT16U

17100-17101

Identification du produit :

  • 17100 pour IFE - Interface de communication Ethernet pour un disjoncteur (‘LV434001’ ou ‘LV434010’)

  • 17101 pour IFE - Serveur de tableau Ethernet (‘LV434002’ ou ‘LV434011’)

  • 17107 pour EIFE - Interface Ethernet intégrée (‘LV851001’)

Durée de validité des données

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x306A

12395

L

s

INT16U

5-300 (par incréments de 5 s)

Durée de validité des données du jeu de données

Lire l'identification du produit

La fonction Lire l'identification du produit permet d'accéder de manière standardisée aux informations nécessaires à l'identification d'un équipement. La description se compose d'un ensemble d'objets (chaînes de caractères ASCII).

Une description complète de la fonction de lecture de l'identification de produit est disponible sur www.modbus.org.

Le codage pour l'identification de l'interface IFE/EIFE est le suivant :

Nom

Type

Description

Nom du fournisseur

CHAÎNE D'OCTETS

'Schneider Electric' (18 caractères)

Code de produit

CHAÎNE D'OCTETS

  • 'LV434001' ou 'LV434010'

  • 'LV434002' ou 'LV434011'

  • ‘LV851001’ (EIFE)

Version de micrologiciel

CHAÎNE D'OCTETS

'XXX.YYY.ZZZ'

URL du fournisseur

CHAÎNE D'OCTETS

‘www.se.com’ (26 caractères)

Nom de produit

CHAÎNE D'OCTETS

  • Pour l'interface de communication Ethernet IFE pour un disjoncteur (LV434001 ou LV434010) :

    ‘Interface Ethernet pour disjoncteurs BT’

  • Pour le serveur de tableau Ethernet IFE (LV434002 ou LV434011) :

    ‘Interface Ethernet pour disjoncteurs BT + passerelle’

  • Pour l'interface Ethernet EIFE (LV851001) :

    ‘Interface Ethernet intégrée pour disjoncteurs BT’

Famille

CHAÎNE D'OCTETS

‘Passerelle et serveur’

Plage

CHAÎNE D'OCTETS

‘Enerlin'X’

Modèle

CHAÎNE D'OCTETS

'interface Ethernet IFE', 'IFE/passerelle' ou 'interface Ethernet EIFE'

Identifiant produit

INT16U

ID produit du cœur de l'IMU

  • 17100 = IFE sans passerelle

  • 17101 = IFE avec passerelle

  • 17107 = EIFE

Adresse MAC du serveur IFE/EIFE

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E7D–

0x2E7F

11902–

11904

L

INT16U

Adresse MAC de l'interface IFE/EIFE codée sur 3 registres (6 octets) en hexadécimal.

Exemple : L'adresse MAC 00:80:F4:02:12:34 (ou 00-80-F4-02-12-34) est codée en hexadécimal comme suit : 0080F4021234 (0x00 0x80 0xF4 0x02 0x12 0x34).

Date et heure de fabrication

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E89–

0x2E8C

11914–

11917

L

DATETIME

Date et heure de fabrication

Numéro de série de l'interface de communication IFE

Le numéro de série de l'interface de communication IFE est composé de 11 caractères alphanumériques maximum, dans le format suivant : PPYYWWDnnnn.

  • PP = code de l'usine

  • YY = année de fabrication (05-99)

  • WW = semaine de fabrication (01-53)

  • D = jour de fabrication (1-7)

  • nnnn = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (0001-9999)

Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série de l'interface de communication IFE.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x02E91

11922

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘PP’

0x02E92

11923

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘05’–‘99’

‘YY’

0x02E93

11924

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘01’–‘53’

‘WW’

0x02E94

11925

L

CHAÎNE D'OCTETS

D : ‘1’–‘7’

n : ‘0’–‘9’

‘Dn’

0x02E95

11926

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘00’–‘99’

‘nn’

0x02E96

11927

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘0’–‘9’

‘n’ (le caractère NULL termine le numéro de série)

Numéro de série de l’interface EIFE

Le numéro de série de l'interface EIFE est composé de 16 caractères alphanumériques maximum au format suivant : PPPPPPYYWWDLnnnn.

  • PPPPPP = code de l'usine

  • YY = année de fabrication (05-99)

  • WW = semaine de fabrication (01-53)

  • D = jour de fabrication (1-7)

  • L = numéro de ligne ou de machine (0-9 ou a-z)

  • nnnn = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (0001-9999)

Une requête de lecture de 8 registres est nécessaire pour lire le numéro de série de l'interface EIFE.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x02E91–0x02E93

11922-11924

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘PPPPPP’

0x02E94

11925

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘05’–‘99’

‘YY’

0x02E95

11926

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘01’–‘53’

‘WW’

0x02E96

11927

L

CHAÎNE D'OCTETS

D : ‘1’–’7’

L : ‘0’–‘9’ ou ‘a’–‘z

‘DL’

0x02E97–0x02E98

11928-11929

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘0000’–‘9999’

‘nnnn’

Paramètres Modbus du serveur IFE

Ces paramètres s'appliquent uniquement au serveur de tableau IFE.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x306F

12400

L

INT16U

Adresse Modbus du serveur IFE (toujours 255)

0x3070

12401

L

INT16U

1–3

Parité Modbus :

  • 1 = pas de parité

  • 2 = paire (réglage usine)

  • 3 = impaire

0x3071

12402

L

INT16U

5–8

Débit Modbus en bauds :

  • 5 = 4800 Baud

  • 6 = 9600 Baud

  • 7 = 19200 Baud (réglage usine)

  • 8 = 38400 Baud

0x3072

12403

L

INT16U

1,3,5

Nombre de bits d'arrêt :

  • 1 = Auto (réglage d'usine)

  • 3 = 1 bit d'arrêt

  • 5 = 2 bits d'arrêt

Synchronisation de l'heure

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x3098–0x30B7

12441-12472

L

CHAÎNE D'OCTETS

Type de source utilisée pour la synchronisation de l'heure :

  • ‘Auto–SNTP’

  • ‘Manuel–Modbus’

  • ‘Manuel–ULP’

  • ‘Manuel–Page Web’

0x30B8–0x30BB

12473-12476

L

DATETIME

Date et heure de la dernière synchronisation de l'heure

0x30BC–0x30BD

12477-12478

L

s

FLOAT32

Temps écoulé depuis la dernière synchronisation de l'heure

0x30BE

12479

L

INT16U

0-2

Etat de la synchronisation automatique de l'heure :

  • 0 = SNTP désactivé

  • 1 = échec SNTP

  • 2 = réussite SNTP

0x30BF

12480

L

INT16

Nombre d'échecs de la synchronisation SNTP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?