Configuration
Description générale
Deux configurations de l'interface de communication IFM sont disponibles :
-
Configuration automatique (détection automatique de la vitesse activée, réglage d'usine) : lorsqu'elle est connectée au réseau Modbus, l'interface de communication IFM détecte automatiquement les paramètres du réseau.
-
Configuration personnalisée (détection automatique de la vitesse désactivée) : l'utilisateur peut personnaliser les paramètres du réseau à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
Configuration automatique
L'adresse du serveur Modbus est définie à l'aide des deux commutateurs rotatifs d'adresse situés sur la face avant de l'interface de communication IFM. Une fois connectée au réseau Modbus SL, l'interface de communication IFM détecte automatiquement la vitesse et la parité du réseau. L'algorithme de détection automatique de la vitesse teste les débits en bauds et les parités disponibles et détecte automatiquement les paramètres du réseau de communication Modbus SL. Le client Modbus doit envoyer au moins 25 trames sur le réseau Modbus pour que l'algorithme de détection de la vitesse puisse opérer.
Le format de transmission est binaire avec un bit de départ, huit bits de données, un bit d'arrêt en cas de parité paire ou impaire et deux bits d'arrêt en cas de non-parité.
Si l'algorithme de détection automatique de la vitesse ne détecte pas les paramètres réseau, il est recommandé de suivre cette procédure :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Configurez l'interface de communication IFM avec l'adresse Modbus 1. |
|
2 |
Envoyez une requête de lecture de plusieurs registres (code de fonction 0x03) au serveur 1, à n'importe quelle adresse et pour n'importe quel nombre de registres. |
|
3 |
Envoyez cette requête au moins 25 fois. |
Configuration personnalisée
L'adresse du serveur Modbus est définie à l'aide des deux commutateurs rotatifs d'adresse situés sur la face avant de l'interface de communication IFM.
Désactivez l'option de détection automatique de la vitesse et définissez les paramètres suivants du réseau de communication Modbus SL à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :
-
Débit en bauds : 4800, 9600, 19200 et 38400 bauds.
-
Parité : paire, impaire et sans parité (il est possible de sélectionner un ou deux bits d'arrêt en cas d'absence de parité).