DOCA0213FR-02

Schémas avec disjoncteurs ComPacT NSX

Description générale

En fonction du type de disjoncteur utilisé, l'utilisateur doit connecter l'interface de communication IFM selon l'une des configurations suivantes :

  • Connexion de l'interface de communication IFM au déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7.

  • Connexion de l'interface de communication IFM au module BSCM Modbus SL/ULP

  • Connexion de l'interface de communication IFM au module BSCM Modbus SL/ULP et au déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0093•• Guide utilisateur du système ULP.

Connexion ULP

Toutes les configurations de connexion nécessitent le cordon NSX ou le cordon NSX isolé.

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Il est interdit d'utiliser les cordons NSX LV434200, LV434201 ou LV434202 si la tension système est supérieure à 480 VCA ou 480 VCC.
  • Il est obligatoire d'utiliser le cordon NSX isolé LV434204 si la tension du système est supérieure à 480 VCA ou 480 VCC mais inférieure ou égale à 690 VCA ou 690 VCC.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE D’ENDOMMAGEMENT DE L’ÉQUIPEMENT
  • Les ports RJ45 de l'interface de communication IFM sont réservés aux modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager l'interface de communication IFM ou l'appareil connecté à l'interface IFM.
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 de l'interface de communication IFM, consultez le document DOCA0093•• Guide utilisateur du système ULP.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Lorsque le second port ULP est inutilisé, il doit être obturé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP :

A Cordon NSX ou cordon RJ45 ULP

B Terminaison de ligne ULP

Connexion de l'interface de communication IFM au déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

A Interface de communication Modbus SL IFM pour un disjoncteur

B Cordon NSX

C Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

Connexion de l'interface de communication IFM au module BSCM Modbus SL/ULP

A Interface de communication Modbus SL IFM pour un disjoncteur

B Cordon NSX

C Module BSCM Modbus SL/ULP

Connexion de l'interface de communication IFM au module BSCM Modbus SL/ULP et au déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

A Interface de communication Modbus SL IFM pour un disjoncteur

B Cordon NSX

C Module BSCM Modbus SL/ULP

D Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

Connexion de l'interface de communication IFM à un disjoncteur pour une tension système supérieure à 480 VCA ou 480 VCC

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Il est interdit d'utiliser le cordon NSX isolé si la tension du système est supérieure à 690 VCA ou 690 VCC.
  • Il est obligatoire d'utiliser le cordon NSX isolé LV434204 si la tension du système est supérieure à 480 VCA ou 480 VCC et inférieure ou égale à 690 VCA ou 690 VCC.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

A Interface de communication Modbus SL IFM pour un disjoncteur

B Câble RJ45 ULP

C ULP isolé

D ULP isolé

E Module BSCM Modbus SL/ULP

F Connecteur pour raccordement interne du ComPacT NSX

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?