DOCA0213FR-02

Registres du module IO

Introduction

Cette section décrit les registres du module IO.

Le module IO 1 contient les registres 13824 à 15719.

Le module IO 2 contient les registres 16824 à 18719 :

  • Les registres des paramètres du module IO 2 sont égaux aux registres des paramètres du module IO 1 plus 3000.

    Exemple :

    • Le registre 14599 contient le registre d'état des entrées numériques du module IO 1.

    • Le registre 17599 contient le registre d'état des entrées numériques du module IO 2.

  • L'ordre des registres est identique à celui des registres du module IO 1.

  • Les caractéristiques (type d'accès, taille, plage de valeurs et unité) sont identiques à celles des registres du module IO 1.

  • Les registres 15360 à 16109 qui contiennent les applications prédéfinies sont propres au module IO 1 pour cette raison.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?