DOCA0213FR-02

Indicateurs de maintenance

Compteur de temps d'utilisation

Le compteur du temps d'utilisation indique le temps d'utilisation du disjoncteur. Le temps d'utilisation s'affiche sur l'EEPROM toutes les heures. Si le compteur de temps d'utilisation atteint la valeur maximum 4 294 967 295 et qu'un nouvel événement de temps d'utilisation se produit, le compteur est remis à 0.

Une requête de lecture de 2 registres est nécessaire pour lire le compteur de temps d'utilisation.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x749A–0x749B

29851–29852

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

Compteur de temps d'utilisation

Compteur de taux d'usure

Le compteur de taux d'usure indique le pourcentage d'utilisation du contact du disjoncteur.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x749C

29853

L

1

%

INT16U

0–32766

Taux d'usure du contact

0 % = Le contact du disjoncteur est neuf.

> 100 % = Le contact du disjoncteur doit être remplacé.

Compteur de démarrages

Le compteur de démarrages indique le nombre de démarrages à froid (mise sous tension) et le nombre de démarrages à chaud (réinitialisation logicielle du déclencheur MicroLogic).

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x749D

29854

L

1

INT16U

0–32766

Compteur de démarrages

Compteur des écritures EEPROM

Le compteur des écritures EEPROM indique le nombre d'emplacements de stockage de la mesure d'énergie sur l'EEPROM. La mesure de l'énergie est écrite sur l'EEPROM toutes les heures. Si le compteur d'écritures EEPROM atteint la valeur maximum de 4 294 967 295 et qu'un nouvel événement d'écriture EEPROM se produit, le compteur est remis à 0.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x749E–

749x0F

29855–

29856

L

1

INT32U

0 à 4 294 967 295

Compteur des écritures EEPROM

Compteurs des profils de charge

Les compteurs des profils de charge indiquent le nombre d'heures pour chaque plage de courant dans le déclencheur MicroLogic. Si les compteurs des profils de charge atteignent la valeur maximum de 4 294 967 295 et qu'un nouvel événement de profil de charge se produit, les compteurs sont remis à 0.

Une requête de lecture de 8 registres est nécessaire pour lire les compteurs des profils de charge.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

74x0B7–

0x74B8

29880–

29881

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

Le courant horaire était compris entre 0 et 49 % de la plage nominale

74x0B9–

0x74BA

29882–

29883

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

Le courant horaire était compris entre 50 et 79 % de la plage nominale

74x0BB–

0x74BC

29884–

29885

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

Le courant horaire était compris entre 80 et 89 % de la plage nominale

0x74BD–

0x74BE

29886–

29887

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

Le courant horaire était compris entre 90 et 100 % de la plage nominale

Compteurs des profils de température

Les compteurs des profils de température indiquent le nombre d'heures pour chaque plage de température dans le déclencheur MicroLogic. Si les compteurs de profil de température atteignent la valeur maximum 4 294 967 295 et qu'un nouvel événement de profil de température se produit, les compteurs sont remis à 0.

Une requête de lecture de 12 registres est nécessaire pour lire les compteurs des profils de température.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x74C1–

0x74C2

29890–

29891

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

La température horaire était < -30 °C (-22 °F)

0x74C3–

0x74C4

29892–

29893

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

La température horaire était comprise entre -30 et +59 °C (22 et 138,2 °F)

0x74C5–

0x74C6

29894–

29895

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

La température horaire était comprise entre +60 et +74 °C (140 et 165,2 °F)

0x74C7–

0x74C8

29896–

29897

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

La température horaire était comprise entre +75 et +89 °C (167 et 192,2 °F)

0x74C9–

0x74CA

29898–

29899

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

La température horaire était comprise entre +90 et +99 °C (194 et 210,2 °F)

0x74CB–

0x74CC

29900–

29901

L

1

Heure

INT32U

0 à 4 294 967 295

La température horaire était > +100 °C (212 °F)

Compteurs des déclenchements de protection

Les compteurs des déclenchements de protection indiquent le nombre de déclenchements de chaque type de protection : long retard, court retard, instantanée, défauts à la terre, fuites à la terre, blocages, déséquilibres, démarrages longs et sous-charges.

Les compteurs des déclenchements de protection s'arrêtent lorsqu'ils atteignent la valeur maximum de 10 000.

Une requête de lecture de 9 registres est nécessaire pour lire les compteurs des déclenchements de protection.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

74x0D5

29910

L

1

INT16U

0–10000

Nombre de déclenchements de protection long retard

74x0D6

29911

L

1

INT16U

0–10000

Nombre de déclenchements de protection court retard

74x0D7

29912

L

1

INT16U

0–10000

Nombre de déclenchements de protection instantanée

(incluant la protection Instantané intégrée, la protection Instantané avec protection différentielle et la protection réflexe)

74x0D8

29913

L

1

INT16U

0–10000

Nombre de déclenchements de protection contre les défauts à la terre

74x0D9

29914

L

1

INT16U

0–10000

Nombre de déclenchements de protection contre les fuites à la terre

0x74DA

29915

L

1

INT16U

0–10000

Nombre de déclenchements de protection contre les blocages

0x74DB

29916

L

1

INT16U

0–10000

Nombre de déclenchements de protection contre les déséquilibres

0x74DC

29917

L

1

INT16U

0–10000

Nombre de déclenchements de protection contre le démarrage long

0x74DD

29918

L

1

INT16U

0–10000

Nombre de déclenchements de protection contre les sous-charges

Compteurs d'alarme

Les compteurs d'alarme indiquent le nombre d'apparitions des alarmes. Lorsqu'une alarme est configurée, le compteur associé est réglé à 0. Les compteurs d’alarme cessent de s'incrémenter lorsqu’ils atteignent la valeur maximale 10000.

Une requête de lecture de 13 registres est nécessaire pour lire les compteurs des alarmes.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x74F3

29940

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de l'alarme 201 définie par l'utilisateur

0x74F4

29941

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de l'alarme 202 définie par l'utilisateur

0x74F5

29942

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de l'alarme 203 définie par l'utilisateur

0x74F6

29943

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de l'alarme 204 définie par l'utilisateur

0x74F7

29944

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de l'alarme 205 définie par l'utilisateur

0x74F8

29945

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de l'alarme 206 définie par l'utilisateur

0x74F9

29946

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de l'alarme 207 définie par l'utilisateur

0x74FA

29947

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de l'alarme 208 définie par l'utilisateur

0x74FB

29948

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de l'alarme 209 définie par l'utilisateur

0x74FC

29949

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de l'alarme 210 définie par l'utilisateur

0x74FD

29950

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de la préalarme Ir

0x74FE

29951

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de la préalarme Ig

0x74FF

29952

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de la préalarme IΔn

Compteurs des opérations de maintenance

Les compteurs des opérations de maintenance indiquent le nombre de certaines opérations de maintenance. Les compteurs des opérations de maintenance arrêtent d'augmenter lorsqu'ils atteignent la valeur maximum de 10 000.

Une requête de lecture de 7 registres est nécessaire pour lire les compteurs des opérations de maintenance.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x751B

29980

L

1

INT16U

0–10000

Compteur d'activations du commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic

0x751C

29981

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de connexions de l'interface de maintenance USB

0x751D

29982

L

1

INT16U

0–10000

Compteur d'opérations de test de défaut à la terre (avec le clavier MicroLogic uniquement)

0x751E

29983

L

1

INT16U

0–10000

Compteur d'opérations de test de fuite à la terre

751x0F

29984

L

1

INT16U

0–10000

Compteur d'opérations de test ZSI (Zone Selective Interlocking, interverrouillage sélectif de zone)

0x7520

29985

L

1

INT16U

0–10000

Compteur d'opérations de test d'injection numérique

0x7521

29986

L

1

INT16U

0–10000

Compteur de commandes de réinitialisation de micrologiciel

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?