DOCA0213FR-02

État

Etat des alarmes

Le registre d'état des alarmes indique l'état actuel des alarmes :

  • Bit d'alarme = 0 : l'alarme n'est pas active.

  • Bit d'alarme = 1 : l'alarme est active.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres d'état des alarmes :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x1647

5704

R

INT16U

État de l'alarme

0

Alarme 201 définie par l'utilisateur

1

Alarme 202 définie par l'utilisateur

2

Alarme 203 définie par l'utilisateur

3

Alarme 204 définie par l'utilisateur

4

Alarme 205 définie par l'utilisateur

5

Alarme 206 définie par l'utilisateur

6

Alarme 207 définie par l'utilisateur

7

Alarme 208 définie par l'utilisateur

8

Alarme 209 définie par l'utilisateur

9

Alarme 210 définie par l'utilisateur

10

Préalarme Ir de la protection Long retard (PAL Ir)

11

Préalarme IΔn de la protection différentielle (PAL IΔn)

12

Préalarme Ig de protection à la terre (PAL Ig)

13–15

Réservé

État du module SDx

Le registre d'état du module SDx indique l'état et la validité des sorties du SDx (2 sorties maximum) :

  • Bit d'état = 0 : la sortie est ouverte.

  • Bit d'état = 1 : la sortie est fermée.

  • Bit de validité = 0 : l'état de la sortie est inconnu.

  • Bit de validité = 1 : l'état de la sortie est connu.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres d'état des modules SDx :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x2298

8857

R

INT16U

État du module SDx

0

État de la sortie 1

1

Etat de la sortie 2

2–7

Réservé

8

Validité de la sortie 1

9

Validité de la sortie 2

10–15

Réservé

État du déclenchement

Le registre d'état du déclenchement indique l'état actuel du déclenchement :

  • Bit de déclenchement = 0 : le déclenchement n'est pas actif.

  • Bit de déclenchement = 1 : le déclenchement est actif.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres d'état du déclenchement :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Bit

Description

270x0F

10000

R

INT16U

État du déclenchement

0

Protection long retard Ir

1

Protection court retard lsd

2

Protection instantanée li

3

Protection de défaut à la terre (Ig)

4

Protection différentielle (IΔn)

5

Protection instantanée intégrée

6

Échec interne du déclencheur (STOP)

7

Instantanée avec protection différentielle

8

Protection du moteur contre les déséquilibres (Iunbal)

9

Protection moteur contre les blocages (Ijam)

10

Protection du moteur contre les sous-charges (Iunderload)

11

Protection du moteur contre le démarrage long (Ilongstart)

12

Protection contre les déclenchements réflexes

13–15

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?