DOCA0213FR-02

Liste des commandes et des codes d'erreur MicroLogic

Liste des commandes

Le tableau suivant répertorie les commandes de déclencheur MicroLogic avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution.

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Protection long retard

45192

Administrateur

Protection court retard

45193

Administrateur

Protection instantanée

45194

Administrateur

Protection contre les défauts à la terre

45195

Administrateur

Protection différentielle

45196

Administrateur

Protection du neutre

45197

Administrateur

Protection contre les blocages

45448

Administrateur

Protection contre les sous-charges

45449

Administrateur

Protection contre les déséquilibres

45450

Administrateur

Protection contre le démarrage long

45451

Administrateur

Acquitter une sortie en auto-maintien

46216

Administrateur ou Opérateur

Acquitter un déclenchement

46217

Administrateur

Configurer la présence d'ENVT

46472

Administrateur

Réinitialiser minimum/maximum

46728

Administrateur ou Opérateur

Démarrer/arrêter la synchronisation

46729

Administrateur ou Opérateur

Configuration du signe de la puissance

47240

Administrateur

Configuration du signe du facteur de puissance

47241

Administrateur

Configuration du mode d'accumulation d'énergie

47242

Administrateur

Configuration de la demande de courant

47243

Administrateur

Configuration de la demande de puissance

47244

Administrateur

Configurer l'affichage de la tension nominale Vn

47245

Administrateur

Rotation des phases

47246

Administrateur

Codes d'erreur

Les codes d'erreurs générés par les déclencheurs MicroLogic sont les codes d'erreurs génériquesRésultat de la commande.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?