DOCA0213FR-02

Introduction

Le module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434220 est un module de contrôle d'état du disjoncteur qui peut être utilisé pour communiquer des données via :

  • Réseau de communication Modbus Serial Line

  • Réseau de communication ULP

Utilisez le module BSCM Modbus SL/ULP avec les équipements suivants :

  • Disjoncteurs ComPacT NSX équipés de :

    • Déclencheurs magnéto-thermiques

    • Déclencheurs électroniques MicroLogic

  • Disjoncteurs ComPacT NSX CC équipés de déclencheurs magnéto-thermiques

  • Interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX

NOTE: Le module BSCM Modbus SL/ULP ne peut pas être installé dans un disjoncteur ComPacT NSX400K.

Les données échangées sont les suivantes :

  • Etats OF et SDE du disjoncteur en provenance du module BSCM Modbus SL/ULP

  • Etat SD du disjoncteur en provenance du contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP ou du cordon NSX (le cas échéant)

  • Ordres de pilotage pour la commande électrique communicante (le cas échéant) : ouverture, fermeture et réarmement

  • Informations d'aide pour l'opérateur : stockage des 10 derniers événements

En cas de connexion à un déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7, le module BSCM Modbus SL/ULP donne accès aux données MicroLogic.

Le module BSCM Modbus SL/ULP peut être utilisé dans les modes suivants :

  • Mode Modbus SL seul

  • Mode Modbus SL et ULP

  • Mode ULP seul

BSCM en mode Modbus SL seul

En mode Modbus SL seul, le module BSCM Modbus SL/ULP permet de connecter le disjoncteur ComPacT NSX au réseau de communication Modbus Serial Line à l'aide d'un concentrateur Modbus SL de référence commerciale LV434224. Pour lire l'état SD sur le module BSCM Modbus SL/ULP, utilisez le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434210.

BSCM en mode Modbus SL et ULP

En mode Modbus SL et ULP, le module BSCM Modbus SL/ULP permet de connecter le disjoncteur ComPacT NSX aux éléments suivants :

  • Le réseau de communication Modbus Serial Line, via un concentrateur Modbus SL

  • Des modules ULP tels que module IO 1, module IO 2 ou afficheur FDM121, via le cordon NSX

BSCM en mode ULP seul

En mode ULP seul, le module BSCM Modbus SL/ULP n'est pas utilisé comme interface de communication Modbus SL.

Il sert à connecter le disjoncteur ComPacT NSX aux modules ULP tels que l'interface de communication IFM ou IFE via le réseau de communication ULP, à l'aide d'un cordon NSX. D'autres accessoires (module IO et afficheur FDM121 notamment) peuvent également être connectés au même réseau de communication ULP.

Si la tension du système est supérieure à 480 VCA ou 480 VCC, mais inférieure ou égale à 690 VCA ou 690 VCC, c'est le seul mode autorisé du module BSCM Modbus SL/ULP, avec un cordon NSX isolé de référence commerciale LV434204.

Le module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434220 en mode ULP seul remplace le module BSCM de référence commerciale LV434205.

Il est recommandé de n'utiliser le module BSCM Modbus SL/ULP en mode ULP seul qu'avec les disjoncteurs débrochables et embrochables.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?