Indicateurs de maintenance
Description générale
Le module BSCM dispose de 7 compteurs permettant de gérer le disjoncteur ComPacT NSX.
Les compteurs du module BSCM présentent les propriétés suivantes :
-
Tous les compteurs sont enregistrés dans une mémoire non volatile pour éviter toute perte de données en cas de perte d’alimentation.
-
Le compteur OF cumulatif est en lecture seule. Il cesse de s'incrémenter lorsqu'il atteint la valeur maximum 4 294 967 295.
-
L'utilisateur peut prérégler tous les compteurs (sauf le compteur OF cumulatif) sur une valeur allant de 0 à 65535. Les compteurs cessent de s'incrémenter lorsqu'ils atteignent la valeur maximale 65535.
-
Le compteur OF et le compteur de commandes de fermeture du disjoncteur présentent un seuil qui peut être configuré par l'utilisateur sur une valeur de 0 à 65534.
Le réglage d'usine est 5000. Une alarme est générée quand un compteur atteint le seuil défini.
Compteurs du module BSCM
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x023A– 0x023B |
571– 572 |
L |
1 |
– |
INT32U |
0 à 4 294 967 295 |
Compteur OF cumulatif (compteur ouvert à fermé non réinitialisable) |
|
0x023C |
573 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Compteur OF (compteur ouvert à fermé réinitialisable) |
|
0x023D |
574 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Compteur SD (fermé en position SD) |
|
0x023E |
575 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Compteur SDE (fermé en position SDE) |
|
0x023F |
576 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Compteur de commandes d’ouverture du disjoncteur |
|
0x0240 |
577 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Compteur de commandes de fermeture du disjoncteur |
|
0x0241 |
578 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Compteur de commandes de réinitialisation du disjoncteur |
|
0x0242–0x0243 |
579–580 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x0244 |
581 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Seuil du compteur OF Le réglage d'usine est 5000. |
|
0x0245 |
582 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
Seuil du compteur de commandes de fermeture du disjoncteur Le réglage d'usine est 5000. |