DOCA0213FR-02

Schémas avec disjoncteurs ComPacT NSX

Description générale

En fonction du mode de module BSCM Modbus SL/ULP utilisé, l'utilisateur doit connecter ce module BSCM Modbus SL/ULP selon l'une des configurations suivantes :

  • Connexion du module BSCM Modbus SL/ULP au concentrateur Modbus SL.

  • Connexion du module BSCM Modbus SL/ULP à une interface de communication IFM ou IFE

Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0093•• Guide utilisateur du système ULP.

BSCM en mode Modbus SL seul

En mode Modbus SL seul, le module BSCM Modbus SL/ULP permet de connecter le disjoncteur ComPacT NSX au réseau de communication Modbus Serial Line à l'aide d'un concentrateur Modbus SL de référence commerciale LV434224. Pour lire l'état SD sur le module BSCM Modbus SL/ULP, utilisez le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434210.

La figure ci-après illustre un module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL seul.

  1. Client Modbus TCP

  2. Câble Ethernet

  3. Concentrateur Modbus SL (LV434224)

  4. Cordon Modbus SL (LV434221, LV434222 ou LV434223)

  5. Module BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)

  6. Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

  7. Contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP (LV434210)

  8. Serveur de tableau Ethernet IFE (LV434002)

BSCM en mode Modbus SL et ULP

En mode Modbus SL et ULP, le module BSCM Modbus SL/ULP permet de connecter le disjoncteur ComPacT NSX aux éléments suivants :

  • Le réseau de communication Modbus Serial Line, via un concentrateur Modbus SL

  • Des modules ULP tels que module IO 1, module IO 2 ou afficheur FDM121, via le cordon NSX

NOTE: La connexion à une interface de communication IFM ou IFE utilisée comme module ULP n'est pas possible dans ce mode. Si vous vous connectez à une interface de communication IFM ou IFE en tant que module ULP module, la connexion Modbus via le concentrateur Modbus SL n'est plus opérationnelle.
L'alimentation du module BSCM Modbus SL/ULP, des modules ULP connectés et du déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 est fournie par le concentrateur Modbus SL. Le concentrateur Modbus SL peut être alimenté directement par le connecteur du bornier ou par le connecteur d'empilement.

La figure ci-après montre un module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL et ULP.

  1. Client Modbus TCP

  2. Câble Ethernet

  3. Concentrateur Modbus SL (LV434224)

  4. Cordon Modbus SL (LV434221, LV434222 ou LV434223)

  5. Module BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)

  6. Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

  7. Cordon NSX (LV434200, LV434201, LV434202 ou LV434204)

  8. Serveur de tableau Ethernet IFE (LV434002)

  9. Cordon ULP (LV434195, LV434196, LV434197 ou LV434198)

  10. Module IO (LV434063)

  11. Afficheur FDM121 (TRV00121)

BSCM en mode ULP seul

En mode ULP seul, le module BSCM Modbus SL/ULP permet de connecter le disjoncteur ComPacT NSX à des modules ULP tels qu'une interface de communication IFM ou IFE via le réseau de communication ULP à l'aide d'un cordon NSX. D'autres modules ULP (IO et afficheur FDM121 notamment) peuvent également être connectés au même réseau de communication ULP.

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Si la tension du système est supérieure à 480 VCA ou 480 VCC mais inférieure ou égale à 690 VCA ou 690 VCC, le module BSCM Modbus SL/ULP ne peut être utilisé qu'en mode ULP seul, avec le cordon NSX isolé de référence commerciale LV434204.
  • Il est interdit d'utiliser le module BSCM Modbus SL/ULP ou le cordon NSX isolé pour des tensions système supérieures à 690 VCA ou 690 VCC.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le mode ULP seul est recommandé pour connecter des disjoncteurs ComPacT NSX embrochables ou débrochables à un réseau de communication, en utilisant une interface de communication IFM ou IFE.

Le module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434220 en mode ULP seul remplace le module BSCM de référence commerciale LV434205.

La figure ci-après illustre un module BSCM Modbus SL/ULP en mode ULP seul.

  1. Client Modbus TCP

  2. Câble Ethernet

  3. Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur (LV434001) ou serveur de tableau Ethernet IFE (LV434002)

  4. Module BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)

  5. Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

  6. Cordon NSX (LV434200, LV434201, LV434202 ou LV434204)

  7. Cordon ULP (LV434195, LV434196, LV434197 ou LV434198)

  8. Module IO (LV434063)

  9. Afficheur FDM121 (TRV00121)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?