DOCA0213FR-02

Divers

Date et heure actuelles

Une requête de lecture de 3 registres est nécessaire pour lire la date actuelle.

La commande de réglage de l'heure absolue (code de commande 769) configure le contenu des registres de la date actuelle.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0BB7–

0x0BB9

3000–

3002

L-EC

ULP DATE

Date et heure actuelles

Température

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x2292

8851

L

1

°C

INT16

-30 – +120

Température du déclencheur MicroLogic

Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard

Le temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard est évalué toutes les secondes. Si une autre protection est déclenchée, alors le temps restant jusqu'au déclenchement continue d'être évalué.

Temps restant jusqu'au déclenchement Long retard = 32768 (0x8000) si

  • la protection Long retard est déjà déclenchée ;

  • le temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard est inférieur à 1 s ;

  • aucun défaut n'est détecté par la protection Long retard.

Si le temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard est supérieur à 7200 s, il est réduit à 7200 s.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x22A0

8865

L

1

s

INT16U

1–7200

Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard

Sens de rotation des phases

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x22A7

8872

L

1

INT16U

0–1

0 = ordre des phases 123

1 = ordre des phases 132

Etat d'échec

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x72CD

29390

L

INT16U

Etat d'échec

0

Réservé

1

STOP (échec interne)

0 = Aucun échec interne

1 = Echec interne

2

ERROR (échec interne)

0 = Aucun échec interne

1 = Echec interne

3–15

Réservé

NOTE: En cas d'événement STOP, il est obligatoire de remplacer le déclencheur MicroLogic. En cas d'événement ERROR, il est conseillé de remplacer le déclencheur MicroLogic (les principales fonctions de protection fonctionnent encore mais il est préférable de remplacer le déclencheur MicroLogic).

Commutateurs rotatifs du déclencheur MicroLogic

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x7525

29990

L

1

INT16U

1–9

Position du commutateur rotatif 1 du déclencheur MicroLogic (Ir)

0x7526

29991

L

1

INT16U

1–9

Position du commutateur rotatif 2 du déclencheur MicroLogic (Isd, Ig/IΔn)

Etat du commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x7527

29992

L

1

INT16U

0–1

0 = Commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic ouvert

1 = Commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic fermé

Alimentation 24 VCC auxiliaire

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x7528

29993

L

1

INT16U

0–1

0 = Alimentation 24 VCC auxiliaire absente.

1 = Alimentation 24 VCC auxiliaire présente.

Voyant du déclencheur MicroLogic

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x7534

30005

L

INT16U

Voyant du déclencheur MicroLogic

0

Voyant Ready

0 = Pas prêt (le voyant ne clignote pas)

1 = Prêt (le voyant clignote)

1

Voyant de préalarme (application de distribution uniquement)

0 = La préalarme n'est pas active (le voyant est éteint)

1 = La préalarme est active (le voyant est allumé en continu)

2

Voyant de surcharge

0 = La surcharge n'est pas active (voyant éteint)

1 = La surcharge est active (voyant allumé en continu)

3–15

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?