Etat du disjoncteur
Etat du disjoncteur
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0232 |
563 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
Registre d'état du disjoncteur |
|
0 |
Etat d'entrée OF 0 = Le disjoncteur est ouvert. 1 = Le disjoncteur est fermé. |
||||||||
|
1 |
Etat d'entrée SD 0 = Le disjoncteur n'est pas déclenché. 1 = Le disjoncteur est déclenché en raison d'un défaut électrique, de l'action d'un déclencheur shunt ou d'un bouton-poussoir. |
||||||||
|
2 |
Etat d'entrée SDE 0 = Le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique. 1 = Le disjoncteur est déclenché en raison d'un défaut électrique (y compris lors d'un test de défaut à la terre et d'un test de fuite à la terre). |
||||||||
|
– |
3–15 |
Réservé (forcé à 0) |
Etat de la Commande électrique communicante
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0233 |
564 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
Registre d'état de la motor mechanism communicante |
|
0 |
Motor mechanism 0 = non disponible 1 = disponible |
||||||||
|
1 |
Mode manu/auto 0 = manu 1 = auto |
||||||||
|
2 |
Dernière commande 0 = dernière commande réussie 1 = échec de la dernière commande |
||||||||
|
3 |
Activer la réinitialisation automatique 0 = la réinitialisation automatique n'est pas activée. 1 = la réinitialisation automatique est activée. |
||||||||
|
4 |
Activer la réinitialisation même si SDE 0 = la réinitialisation n’est pas activée si le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique. 1 = la réinitialisation est activée même si le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique. |
||||||||
|
5 |
Mode Local/Distant sélectionné dans le menu de l'afficheur FDM121. 0 = mode Distant (valeur par défaut) : la motor mechanism communicante est contrôlée uniquement via une commande Modbus 1 = mode Local : la motor mechanism communicante est contrôlée uniquement via le menu de l'afficheur FDM121. |
||||||||
|
– |
6–15 |
Réservé (forcé à 0) |