DOCA0213FR-02

Paramètres du matériel

Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant indique les adresses des paramètres du matériel et les registres associés pour le module IO.

Module IO

Adresses

Registres

IO 1

0x38FD–0x3902

14590–14595

IO 2

0x44B5–0x44BA

17590–17595

Registres de paramètres du matériel pour IO 1

L'ordre et la description des registres de paramètres du matériel pour IO 2 sont les mêmes que pour IO 1.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x38FD

14590

L

INT16U

1–9

Position actuelle du commutateur rotatif de l'application :

  • 1 = position 1

  • 2 = position 2

  • 3 = position 3

  • 4 = position 4

  • 5 = position 5

  • 6 = position 6

  • 7 = position 7

  • 8 = position 8

  • 9 = position 9

0x38FE

14591

L

INT16U

0–1

Position du cadenas de configuration à distance :

  • 0 = Déverrouillage

  • 1 = Verrouillage

0x38FF

14592

L

INT16U

0–1

Position du micro-commutateur SW1 :

  • 0 = IO 1

  • 1 = IO 2

0x3900

14593

Réservé

0x3901

14594

L

INT16U

1-9

Dernière application validée définie par le bouton de test situé à l'avant du module IO :

  • 1 = position 1

  • 2 = position 2

  • 3 = position 3

  • 4 = position 4

  • 5 = position 5

  • 6 = position 6

  • 7 = position 7

  • 8 = position 8

  • 9 = position 9

0x3902

14595

L

INT16U

1–9

Dernière application validée définie par le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • 1 = position 1

  • 2 = position 2

  • 3 = position 3

  • 4 = position 4

  • 5 = position 5

  • 6 = position 6

  • 7 = position 7

  • 8 = position 8

  • 9 = position 9

0x3903–

0x3904

14596–

14597

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?