DOCA0213FR-02

Mesures de la demande

Description générale

Les registres de demande incluent :

  • Demande de courant

  • Demande de puissance active, réactive et apparente

La durée de la fenêtre de demande de courant dépend de la configuration du registre 3352. Consultez la section Temps de demande.

La durée de la fenêtre et le type de fenêtre de la demande de puissance dépendent de la configuration des registres 3354 et 3355. Consultez la section Temps de demande.

Les mesures de la demande sont actualisées toutes les minutes lorsque la fenêtre est du type glissant.

Les mesures de la demande sont actualisées à la fin de l'intervalle de la fenêtre lorsque la fenêtre est du type bloqué.

Demande de courant

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0897

2200

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Demande de courant sur la phase  1 : I1 Dmd

0x0898

2201

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Demande de courant sur la phase  2 : I2 Dmd

0x0899

2202

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd

0x089A

2203

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Demande de courant sur le neutre : IN (Enfoncé) Dmd (1)

0x089B

2204

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Valeur maximum de la demande de courant sur la phase  1 : I1 Dmd crête (2)

0x089C

2205

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Valeur maximum de la demande de courant sur la phase  2 : I2 Dmd crête (2)

0x089D

2206

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Valeur maximum de la demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd crête (2)

0x089E

2207

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Valeur maximum de la demande de courant sur le neutre : IN (Enfoncé) Dmd crête (1) (2)

(1) Cette valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande Réinitialiser minimum/maximum. Consultez la section Réinitialiser minimum/maximum.

Demande d'énergie active

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x08AF

2224

R

10

kW

INT16

-30000–+30000

Demande de puissance active totale : P Dmd (1)

08x0B0

2225

R

10

kW

INT16

-30000–+30000

Valeur maximum de la demande de puissance active totale : P Dmd crête (2)

(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Lorsque la fenêtre est du type glissant, la valeur est mise à jour toutes les minutes.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande Réinitialiser minimum/maximum. Consultez la section Réinitialiser minimum/maximum.

Demande d'énergie réactive

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

08x0B5

2230

R

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

Demande de puissance réactive totale : Q Dmd (1)

08x0B6

2231

R

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

Valeur maximum de la demande de puissance réactive totale : Q Dmd crête (2)

(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Lorsque la fenêtre est du type glissant, la valeur est mise à jour toutes les minutes.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande Réinitialiser minimum/maximum. Consultez la section Réinitialiser minimum/maximum.

Demande d'énergie apparente

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

08x0BB

2236

R

10

kVA

INT16

0–30000

Demande de puissance apparente totale : S Dmd (1)

0x08BC

2237

R

10

kVA

INT16

0–30000

Valeur maximum de la demande de puissance apparente totale : S Dmd crête (2)

(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Lorsque la fenêtre est du type glissant, la valeur est mise à jour toutes les minutes.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande Réinitialiser minimum/maximum. Consultez la section Réinitialiser minimum/maximum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?