DOCA0213FR-02

Description

Communication Modbus

L'option de communication Modbus permet de connecter des disjoncteurs basse tension Schneider Electric à un superviseur ou à tout autre équipement disposant d'un canal de communication client Modbus.

Les disjoncteurs peuvent être raccordés aux éléments suivants :

  • Un réseau RS-485 ligne série avec le protocole Modbus en utilisant des interfaces dédiées telles que :

    • Le module BSCM Modbus SL/ULP et le concentrateur Modbus SL.

    • L'interface de communication IFM Modbus SL pour un disjoncteur.

  • Un réseau Ethernet avec le protocole Modbus TCP/IP en utilisant des interfaces dédiées telles que :

    • L'interface de communication IFE Ethernet pour un disjoncteur.

    • Le serveur de tableau IFE Ethernet.

Accès aux fonctions

L'option de communication Modbus permet d'accéder à de nombreuses fonctions, notamment :

  • la lecture des données de diagnostic et de mesure ;

  • la lecture des conditions d'état et des opérations à distance ;

  • le transfert des événements horodatés ;

  • l'affichage des réglages de protection ;

  • la lecture des données d'identification et de configuration des disjoncteurs ;

  • la commande à distance du disjoncteur ;

  • le réglage de l'horloge et la synchronisation.

Cette liste varie selon la composition de l'unité fonctionnelle intelligente (type de disjoncteur, déclencheur MicroLogic, etc.) et les fonctions activées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?