DOCA0213ZH-03

事件历史记录

概述

事件日志寄存器描述最后 100 个事件。事件日志格式对应一系列记录,共有 100 个。每个记录包括 5 个寄存器,它们用来描述一个事件。

用户需要使用一个 5x(n) 寄存器的读取请求,才能读取最后 n 个事件记录,其中 5 表示每个事件记录的寄存器数量。

比如,如要读取事件日志的最后 3 个事件记录,那么用户需要使用一个 5x3 = 15 寄存器的读取请求:

  • 最前 5 个寄存器说明第一个事件记录(最新事件)。

  • 接下来的 5 个寄存器说明第二个事件记录。

  • 最末 5 个寄存器描述第三个事件记录。

共有两种事件日志,每个 IO module 使用一种。

IO 模块

地址

寄存器

描述

IO 1

0x39A7-0x39AB

14760-14764

事件记录 1(最新事件记录)

0x39AC-0x39B0

14765-14769

事件记录 2

0x39A7+5x(n-1)–0x39AB+5x(n-1)

14760+5x(n-1)–14764+5x(n-1)

事件记录 n

0x3B96-0x3B9A

15255-15259

事件记录 100

IO 2

0x455F-0x4563

17760-17764

事件记录 1(最新事件记录)

0x4564-0x4568

17765-17769

事件记录 2

0x455F+5x(n-1)–0x4563+5x(n-1)

17760+5x(n-1)-17764+5x(n-1)

事件记录 n

0x474E-0x4752

18255-18259

事件记录 100

事件记录

如要读取一个事件记录,用户需要使用一个 5 寄存器的块读取请求。IO 2 事件记录寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同:

事件记录 1 (最新事件记录)

寄存器

地址

RW

类型

描述

0x39A7

14760

R

INT16U

事件代码 IO 1 和 IO 2

0x39A8–

0x39AA

14761–

14763

R

ULP DATE

事件的日期和时间

0x39AB

14764

R

INT16U

事件类型

最高有效位 = 0(保留)

事件发生:最低有效位 = 1

事件结束:最低有效位 = 2

报警定义

报警是需要复位的特定事件。

报警的复位模式可以是:

  • 自动:报警处于非活动状态后,将自动复位报警。

  • 手动:报警处于未激活状态时,利用 IO 模块正面的测试/复位按钮手动复位报警。

  • 远程:报警处于非活动状态后,通过通讯发出的复位命令远程复位报警。

每个报警有一个优先级,可以用来控制 FDM121 显示器上的报警显示信息:

  • 无优先级 = N/A (不受影晌)

  • 低优先级 = 1。FDM121 显示器上无报警显示

  • 中等优先级 = 2。FDM121 显示 LED 常亮。

  • 高优先级 = 3。FDM121 显示 LED 闪烁,同时一个弹出页面提醒用户发生报警情况。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?