日期管理
简介
IMU 的每个模块均使用它的日期来生成带时间戳的事件和日志寄存器。
IMU 模块的日期通过以下 2 个步骤进行更新:
-
外部同步:Modbus 客户端同步 IFM 或 IFE 通讯接口,或者同步处于仅 Modbus SL 模式以及 Modbus SL 和 ULP 模式的 BSCM Modbus SL/ULP 模块。
-
内部同步:
-
如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 ULP 模式,IFM 或 IFE 通讯接口会同步 IMU 中连接的所有 ULP 模块,包括 BSCM Modbus SL/ULP 模块。
-
如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅Modbus SL 模式或者处于 Modbus SL 和 ULP 模式,则 BSCM Modbus SL/ULP 模块会同步 IMU 中的所有 ULP 模块。
-
外部同步
有三种方法可以在外部同步 IFM 或 IFE 通讯接口,或者同步处于仅 Modbus SL 模式以及 Modbus SL 和 ULP 模式的 BSCM Modbus SL/ULP 模块。
-
使用 EcostruxurePower Commission 软件 手动同步。
-
使用以下方式对 Modbus 客户端编程:
-
要么通过 Modbus 功能来设置日期和时间:功能代码 43-16写功能。
-
或者所设置的绝对时间,藉由 IFM 或 IFE 通讯接口,或者藉由 BSCM Modbus SL/ULP 模块。
-
-
自动:
-
将 IFE 通讯接口配置作为 SNTP 模式。
-
如果最后的外部同步在最后 2 个小时内发生,那么该通讯接口将被视为已经外部同步。
内部同步
日期和时间接收自:
-
IFM 通讯接口
-
或 IFE 通讯接口
-
或处于仅 Modbus SL 模式或 Modbus SL 和 ULP 模式的 BSCM Modbus SL/ULP 模块