DOCA0213ZH-03

事件命令

确认锁存的输出

用户可以从寄存器 9801 到 9810 读取 SDx 模块输出参数 SDx 模块的配置

如果要确认锁存的输出,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

46216

命令代码 = 46216

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

1–2

1 = 继电器 1,2 = 继电器 2

确认脱扣

如要确认脱扣,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

46217

命令代码 = 46217

0x1F40

8001

INT16U

10

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?