DOCA0213ZH-03

配置

如要配置 BSCM Modbus SL/ULP 模块,请使用运行 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件的 PC,此 PC 还连接到 Service InterfaceIFE 通讯接口或 Panel Server

利用 EPC 软件,您可以配置:

  • BSCM Modbus SL/ULP 模块的 Modbus 参数。

  • 断路器能够分闸和合闸的最大次数。

  • 通讯电动机构能够合闸的最大次数。

  • 通讯电动机构的复位模式。

  • 固件更新。

  • Modbus 地址。

配置 BSCM Modbus 地址

在仅 Modbus SL 模式以及 Modbus SLULP 模式下,使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块正面的 Modbus 地址旋转开关配置 BSCM Modbus 地址:

  • 缺省情况下, Modbus 地址旋转开关设置在位置 0。Modbus 地址旋转开关位置 0 缺省对应于 BSCM Modbus 地址 99。Modbus 地址旋转开关位置 0 让您能够使用以下方式设置 BSCM Modbus 地址(1 至 99):

    • EcoStruxure Power Commission 软件

    • MicroLogic 56 显示屏。

  • Modbus 地址旋转开关位置 1 至 D 对应于 BSCM Modbus 地址 1 至 13。如果使用 Modbus 地址旋转开关将 BSCM Modbus 地址设置为 1 至 13,则无法使用 EcoStruxure Power Commission 软件或 MicroLogic 56 显示屏来设置 BSCM Modbus 地址。

注: Modbus 地址旋转开关位置 E 和 F 不工作,保留供将来使用。
有关 BSCM Modbus 地址配置的详细信息,请参阅:

配置 BSCM Modbus 参数

可以使用以下方式配置 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 Modbus 参数:

  • BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 Modbus 地址旋转开关

  • MicroLogic 56 显示屏

  • EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件

下表显示了用于设置不同参数的不同方式:

参数 出厂设置 BSCM Modbus SL/ULP 模块上设置 MicroLogic 56 脱扣单元上设置 EPC 软件上设置

远程挂锁

  • 已启用

  • 已禁用

已禁用

地址

1–99

99

(1)

波特率

  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

  • Auto (2)

19200

奇偶校验

停止位

  • 1

  • 2

1

Modbus SL Auto Go 激活

  • 已启用

  • 已禁用

已启用

(2)

(1) 只能将 Modbus 地址设置为 1 至 13。

(2) 如要使用 MicroLogic 56 脱扣单元激活 Modbus SL Auto Go 功能,则将波特率设置为 Auto

注: 在仅 ULP 模式下,无需设置 BSCM Modbus 参数。

远程挂锁

用户可启用或禁用通过 Modbus 网络将远程控制命令发送至 BSCM Modbus SL/ULP 模块自身以及发送至 IMU 的其他模块。没有物理挂锁按钮。请使用 EcoStruxure Power Commission 软件中提供的远程挂锁参数。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。

Modbus SL Auto Go 功能

如果启用了 Modbus SL Auto Go 功能,BSCM Modbus SL/ULP 模块会自动检测通讯网络速度和奇偶校验。自动速度检测算法会检测可用的波特率以及校验位,并自动检测 Modbus Serial Line 通讯网络参数。为了让自动速度检测算法有效运行,Modbus 客户端必须在 Modbus Serial Line 通讯网络上发送至少 36 帧信息。

传输格式为二进制格式,起始位 1 个,数据位 8 个,偶校验或奇校验为 1 个停止位,无奇偶校验时为 2 个停止位。

如果自动检测算法没有检测网络参数,建议按以下步骤操作:

步骤

操作

1

使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块的服务器 ID,以任意地址并针对任意数量的寄存器,向服务器发送读取多个寄存器请求(功能代码 0x03)。

2

该请求至少要发送 36 次。

注: 如果在 BSCM Modbus SL/ULP 模块自动检测到这些设置后,网络速度或奇偶校验发生更改,则必须重启 BSCM Modbus SL/ULP 模块(断电/通电),以便检测新的网络参数。

配置通讯电动机构

小心
电气故障引起反复合闸的危险
只能由具备相应资质的电气人员来重新配置 BSCM Modbus SL/ULP 模块。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

默认情况下,通讯电动机构只能本地复位,且自动复位处于禁用状态。如要授权远程复位,可通过以下方式配置通讯电动机构的复位模式:

  • EcoStruxure Power Commission 软件

  • 通讯网络

可以选择以下其中一种远程复位模式:
  • Enable Reset even if SDE,即使在发生电气故障脱扣后,也允许使用通讯网络来复位此机构。

  • Enable Automatic Reset,允许在通过 MNMX 脱扣线圈或 push-to-trip 按钮执行了脱扣之后自动复位。

  • Enable Reset even if SDEEnable Automatic Reset,即使在发生电气故障脱扣后,也允许自动复位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?