IO 模块标识
简介
IO 2 的 IO 模块标识寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同。
地址和寄存器列表
下表描述了标识地址,以及与 IO 模块相关的寄存器。
|
IO 模块 |
地址 |
寄存器 |
|---|---|---|
|
IO 1 |
0x392F–0x3982 |
14640-14723 |
|
IO 2 |
0x44E7–0x453A |
17640-17723 |
IMU 标识
IMU 的标识可以利用 EcoStruxure Power Commission 软件来设置。如果没有编程,IMU 标识寄存器会返回 0 (0x0000)。
FDM121 显示 IMU 名称的前 14 个字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3931–0x3948 |
14642-14665 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
IMU 名称 = 不超过 45 个 ASCII 字符,以 NULL 字符 0x00 结尾 |
|
0x3949–0x3960 |
14666-14689 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
IMU 位置 = 不超过 45 个 ASCII 字符,以 NULL 字符 0x00 结尾 |
IO 硬件版本
硬件版本是使用格式 XXX.YYY.ZZZ 的 ASCII 字符串,其中:
-
XXX = 主版本号 (000-127)
-
YYY = 次版本号 (000-255)
-
ZZZ = 修订号 (000–255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3961–0x3966 |
14690-14695 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
硬件版本 |
IO 模块固件版本
固件版本为 ASCII 字符串,采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:
-
XXX = 主版本号 (000-127)
-
YYY = 次版本号 (000-255)
-
ZZZ = 修订号 (000–255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
396x3967–0x0C |
14696-14701 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
固件版本 |
当前日期和时间
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x396D–0x3970 |
14702-14705 |
R |
– |
DATETIME |
– |
DATETIME 格式的 IO 模块当前日期和时间,使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置。 |
序列号
IO 模块序列号最多包含 11 个字母数字位,其格式如下:PPYYWWDnnnn。
-
PP = 工厂代码
-
YY = 制造年份 (05–99)
-
WW = 在哪周制造 (01–53)
-
D = 在星期几制造 (1–7)
-
nnnn = 当天的设备生产编号 (0001–9999)
必须使用一个 6 寄存器的读取请求,才能读取 IO 模块序列号。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3971–0x397A |
14706-14715 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
序列号 |
|
0x3971 |
14706 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PP’ |
|
0x3972 |
14707 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘05’–‘99’ |
‘YY’ |
|
0x3973 |
14708 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘01’–‘53’ |
‘WW’ |
|
0x3974 |
14709 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘10’–‘79’ |
‘Dn’ |
|
0x3975 |
14710 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
|
0x3976 |
14711 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘0’–‘9’ |
‘n’(序列号结尾为 NULL 字符) |
生产日期和时间
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x397B–0x397E |
14716-14719 |
R |
– |
DATETIME |
– |
生产日期和时间 |
产品标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x392F |
14640 |
R |
– |
INT16U |
15150 |
产品标识 = 15150(对于 IO 模块) |
|
0x3930 |
14641 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x397F–0x3982 |
14720-14723 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品代码 = ‘LV434063’ |
|
0x3D1C–0x3D3B |
15645-15676 |
R–WC |
– |
OCTET STRING |
– |
用户应用程序名称 |
|
0x3D3C–0x3D45 |
15677-15686 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
供应商名称 = ‘Schneider Electric’ |
|
0x3D46–0x3D4D |
15687-15694 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品系列:‘Enerlinx’ |
|
0x3D4E–0x3D5D |
15695-15710 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
设备系列:‘IO 设备’ |
|
0x3D5E–0x3D65 |
15711-15718 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品型号 |