DOCA0213ZH-03

关于本文档

文档范围

本指南旨在为用户、安装人员以及维护人员提供在下列设备上运行 Modbus 协议所需的技术信息:

  • ComPacT NSX100-630 断路器和隔离开关。

  • ComPacT NSX100-1200 DC 断路器和隔离开关。

有效性说明

本文档适用于:

  • ComPacT NSX100-630 断路器

    • 其配有 BSCM Modbus SL/ULP 模块

    • 和/或 MicroLogic 5, 6,7 脱扣单元。

  • 配有 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 ComPacT NSX100-630 隔离开关

  • 配有 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 ComPacT NSX100-1200 DC 断路器

并且连接到

  • RS-485 Serial Line Modbus 网络,这需使用:

    • 用于单个断路器的 IFM Modbus SL 通讯接口

    • 或者 BSCM Modbus SL/ULP 模块和 Modbus SL 集线器

  • 或者 Ethernet 网络,这需使用:

    • 用于单个断路器的 IFE Ethernet 通讯接口

    • 或者 IFE Ethernet 配电盘服务器

本文档介绍了包含以下固件版本的 IMU 模块可用的寄存器和命令

IMU 模块

部件号

固件版本

MicroLogic 56 脱扣单元

≥ V001.003.000

MicroLogic 7 脱扣单元

≥ V002.001.001

IO 模块

LV434063

≥ V003.004.005

BSCM Modbus SL/ULP 模块

LV434220

≥ V001.000.000

IFM 通讯接口

LV434000

≥ V003.001.012

IFE Ethernet 通讯接口

LV434001

≥ V004.007.000

LV434010

IFE 服务器

LV434002

≥ V003.016.000

LV434011

在线信息

本指南中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您通过 www.se.com/ww/en/download 获得最新版本。

本指南中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com

一般网络安全说明

近年来,随着联网机器和生产设备的数量日益增多,发生非法访问、数据泄露和运营中断等网络威胁的几率也相应增加。因此,您必须考虑众多可能的网络安全措施,以帮助保护资产和系统免于此类威胁。

为了有助于保持和保护 Schneider Electric 产品的安全,强烈建议您采取 Cybersecurity Best Practices 文档中所述的网络安全最佳做法。

Schneider Electric 还提供其他信息和帮助:

产品相关的网络安全信息

警告
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
  • 首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
  • 禁用未使用的端口/服务和默认账户将有助于尽量减少恶意攻击的途径。
  • 将联网设备布置在多层网络防御(例如防火墙、网络分段、网络入侵检测和保护)之后。
  • 采用网络安全最佳实践(例如,最低权限、责任分离)来帮助阻止非法曝露、丢失、数据和日志修改、或服务中断。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
有关详细信息,请参阅 MasterPacTComPacTPowerPacT - 网络安全指南

环境数据

有关产品合规性和环境信息,请参阅 Schneider Electric Environmental Data Program

文档的可用语言

文档提供以下语言版本:

相关文档

文档名称

参考编号

ComPacT NSX 断路器和隔离开关 - 用户指南

ComPacT NSX MicroLogic Micrologic 5/6/7 脱扣单元 - 用户指南

ComPacT NSX DC 断路器和隔离开关 - 用户指南

ULP(通用逻辑插头)系统 - 用户指南

Enerlin’X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

Enerlin’X IFE - 以太网交换机服务器 - 用户指南

Enerlin’X IFE - 用于单个断路器的以太网接口 - 用户指南

MasterPacTComPacTPowerPacT- 网络安全指南

Enerlin’X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 说明书

HRB49217

Enerlin’X IFE - 以太网接口/以太网服务器 - 说明书

QGH13473

Enerlin’X IFM - 用于单个断路器的 Modbus SL 接口 - 说明书

NVE85393

BSCM Modbus SL/ULP 模块 - 说明书

PKR1891407

要在线查找文档,请访问 Schneider Electric 下载中心 (www.se.com/ww/en/download/)。

有关非包容性或非敏感术语的信息

作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。

商标

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?