DOCA0213ZH-03

报警状态

地址和寄存器列表

下表描述了报警状态地址,以及与 IO 相关的寄存器。

IO 模块

地址

寄存器

IO1

0x3989–0x39A6

14730–14759

IO 2

0x4541–0x455E

17730–17759

IO 1 的通用报警状态

@ Justine > Define and rename ULP and TI086 formats of the IO module event history

IO 2 通用报警状态寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x3989

14730

R

INT16U

寄存器 14731 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x398A

14731

R

INT16U

IO 模块日志格式寄存器

0

ULP 格式

1

TI086 格式

2-15

保留

0x398B

14732

R

INT16U

寄存器 14733 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x398C

14733

R

INT16U

IO 模块命令类型

出厂设置 = 3,启用两个写入命令机制。

0

1 = 复杂命令

1

1 = 简单命令

简单命令通过发送命令的方式来禁用

2-15

保留

0x398D–0x3992

14734–14739

保留

0x3993

14740

R

INT16U

寄存器 14741 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x3994

14741

R

INT16U

IO 模块通用报警 1 状态寄存器。

0

IO 模块处于“停止”模式:IO 模块不工作,必须更换。

1

IO 模块处于“错误”模式:IO 模块在降级模式下工作。

2

I1 计数器的阈值超限

3

I2 计数器的阈值超限

4

I3 计数器的阈值超限

5

I4 计数器的阈值超限

6

I5 计数器的阈值超限

7

I6 计数器的阈值超限

8

O1 计数器的阈值超限

9

O2 计数器的阈值超限

10

O3 计数器的阈值超限

11

配电盘温度阈值 1 超限

12

配电盘温度阈值 2 超限

13

配电盘温度阈值 3 超限

14-15

保留

0x3995

14742

R

INT16U

寄存器 14743 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x3996

14743

R

INT16U

IO 模块通用报警 2 状态寄存器。

0

用户定义输入 1 报警

1

用户定义输入 2 报警

2

用户定义输入 3 报警

3

用户定义输入 4 报警

4

用户定义输入 5 报警

5

用户定义输入 6 报警

6-15

保留

IO 1 的抽架和抽屉管理报警

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x3997

14744

R

INT16U

寄存器 14745 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x3998

14745

R

INT16U

抽架管理报警寄存器

0

抽架位置偏差

1

断路器与抽架断开连接到期未执行.

2

抽架已达到最大操作次数

3

抽架剩余寿命低于报警阈值

4

检测到新的 MicroLogic 控制单元

5-7

保留

8

抽屉位置偏差

9–15

保留

IO 1 的电机报警

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x3999

14746

R

INT16U

寄存器 14747 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x399A

14747

R

INT16U

IO 电机报警

0–15

保留

IO 1 的其他应用报警

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x399B

14748

R

INT16U

寄存器 14749 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x399C

14749

R

INT16U

其他应用报警寄存器

0

未闭合负载接触器 1 的辅助触点。

1

未断开负载接触器 1 的辅助触点。

2

 

3

保留

4-15

保留

0x399D

14750

R

INT16U

寄存器 14751 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x399E

14751

R

INT16U

预定义输入报警寄存器

0

接地漏电脱扣信号触点 (SDV)

1

控制电压指示触点

2

电涌保护状态触点

3

电涌故障触点

4

隔离开关开/关指示触点 (OF)

5

保险丝熔断指示触点

6

紧急停机

7

配电盘温度触点

8

配电盘通风触点

9

配电盘门触点

10-15

保留

0x399F

14752

R

INT16U

寄存器 14753 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x39A0

14753

R

INT16U

IO 模块偏差报警寄存器

0

关键硬件偏差

1

关键固件差异

2

非关键硬件偏差

3

非关键固件偏差

4-15

保留

0x39A1–0x39A6

14754–14759

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?