DOCA0213ZH-03

状态

报警状态

报警状态寄存器指示报警的当前状态:

  • 报警位 = 0:报警未激活。

  • 报警位 = 1:报警处于活动状态。

下表描述报警状态寄存器每个位的数值:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x1647

5704

R

INT16U

报警状态

0

用户定义的报警 201

1

用户定义的报警 202

2

用户定义的报警 203

3

用户定义的报警 204

4

用户定义的报警 205

5

用户定义的报警 206

6

用户定义的报警 207

7

用户定义的报警 208

8

用户定义的报警 209

9

用户定义的报警 210

10

长延时保护 Ir 预警 (PAL Ir)

11

接地漏电保护 IΔn 预警(PAL IΔn)

12

接地故障保护 Ig 预警 (PAL Ig)

13–15

保留

SDx 模块状态

SDx 模块状态寄存器指示 SDx 输出(最多 2 个输出)的状态和有效性:

  • 状态位 = 0:输出已断开。

  • 状态位 = 1:输出已闭合。

  • 有效性位 = 0:输出状态未知。

  • 有效性位 = 1:输出状态未知。

下表描述报警状态 SDx 模块状态寄存器每个位的数值:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x2298

8857

R

INT16U

SDx 模块状态

0

输出 1 的状态

1

输出 2 的状态

2–7

保留

8

输出 1 的有效性

9

输出 2 的有效性

10–15

保留

脱扣状态

脱扣状态寄存器指示当前脱扣状态:

  • 脱扣位 = 0:脱扣未激活。

  • 脱扣位 = 1:脱扣已激活。

下表描述脱扣状态寄存器每个位的数值:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x270F

10000

R

INT16U

脱扣状态

0

长延时保护 Ir

1

短延时保护 Isd

2

瞬时保护 Ii

3

接地故障保护 Ig

4

接地漏电保护 IΔn

5

集成瞬时保护

6

脱扣装置内部故障 (STOP)

7

瞬时接地漏电保护

8

不平衡电机保护 Iunbal

9

电机堵转保护 Ijam

10

电机欠载保护 Iunderload

11

长启动电机保护 Ilongstart

12

反射脱扣保护

13–15

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?