DOCA0213ZH-03

配置

概述

IFM 通讯接口有两种配置可用:

  • 自动配置(自动速度检测功能打开,出厂设置):当连接到 Modbus 网络时,IFM 通讯接口自动检测网络参数。

  • 个性化配置(自动速度检测功能关闭):用户可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件个性化设置网络参数。

自动配置

通过 IFM 通讯接口前面板上的两个地址旋转开关来定义 Modbus 服务器地址。当连接到 Modbus Serial Line 网络时,IFM 通讯接口会自动速度检测网络速度和奇偶性。自动速度检测算法会检测可用的波特率以及校验位,并自动检测 Modbus Serial Line 通讯网络参数。为了让自动速度检测算法有效运行,Modbus 客户端必须在 Modbus 网络上发送至少 25 帧信息。

传输格式为二进制格式,起始位 1 个,数据位 8 个,偶校验或奇校验为 1 个停止位,无奇偶校验时为 2 个停止位。

如果自动检测算法没有检测网络参数,建议按以下步骤操作:

步骤

操作

1

IFM 通讯接口设置到 Modbus 地址 1

2

在任意地址并针对任何数量的寄存器,将读取多个寄存器请求(功能代码 0x03)发送到服务器 1。

3

该请求至少要发送 25 次。

注: 如果在 IFMBSCM Modbus SL/ULP 模块自动检测到这些设置后,网络速度或奇偶校验发生更改,则必须重启 IFM 通讯接口(断电/通电),以便检测新的网络参数。

个性化配置

通过 IFM 通讯接口前面板上的两个地址旋转开关来定义 Modbus 服务器地址。

用户可以禁用自动速度检测选项,并用 EcoStruxure Power Commission 软件设置以下 Modbus Serial Line 通讯网络参数:

  • 波特率:4800、9600、19200 和 38400 波特。

  • Parity:偶校验、奇校验、无(可以选择 1 个停止位或如果没有校验位的话选择 2 个停止位)。

注: 不能使用 EcoStruxure Power Commission 软件更改 Modbus 地址或挂锁状态。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?