DOCA0213ZH-03

断路器状态

断路器状态

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0232

563

R

INT16U

断路器状态寄存器

0

OF 输入状态

0 = 断路器分闸。

1 = 断路器合闸。

1

SD 输入状态

0 = 断路器未脱扣。

1 = 由于电气故障、分励脱扣或脱扣按钮操作等出现断路器脱扣。

2

SDE 输入状态

0 = 断路器未脱扣。

1 = 由于电气故障(包括接地故障测试和接地漏电测试)导致断路器脱扣。

3–15

保留(强制为 0)

通讯 电动机构 状态

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0233

564

R

INT16U

通讯 电动机构 状态寄存器

0

电动机构

0 = 不可用

1 = 可用

1

手动/自动模式

0 = 手动

1 = 自动

2

上一个命令

0 = 上—个命令成功

1 = 上—个命令失败

3

启用自动复位

0 = 未启用自动复位。

1 = 已启用自动复位。

4

即使是SDE,也允许复位

0 = 如果在出现电气故障时断路器脱扣,那么不启用复位。

1 = 即使出现电气故障时断路器脱扣,也启用复位。

5

FDM121 显示器菜单中选择的本地/远程模式。

0 = 远程模式(缺省值),通讯 电动机构 仅通过 Modbus 命令控制。

1 = 本地模式,通讯 电动机构 仅通过 FDM121 显示菜单控制。

6–15

保留(强制为 0)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?