DOCA0213ZH-03

维护操作日志

一般说明

维护操作日志寄存器记录最后10次维护操作。维护操作日志格式对应一系列记录,共有10个。每个记录包括 5 个寄存器,它们用来说明一次维护操作。

当维护操作日志寄存器不使用时,将返回 32768 (0x8000)。

维护操作编号

用户需要使用 5 x n 个寄存器的读取请求来读取最后 n 个维护操作记录,其中 5 表示每个维护操作记录的寄存器数量。

比如,如要读取维护操作日志的最后 2 个维护操作记录,那么用户必须使用一个 5 x 2 = 10 寄存器的读取功能:

  • 前 5 个寄存器说明了第一次维护操作记录(最新的维护操作)。

  • 后 5 个寄存器描述第二个维护记录。

地址

寄存器

描述

0x733B-0x733F

29500-29504

维护操作记录 1 (最新的维护操作)

0x7340–0x7344

29505-29509

维护操作记录 2

0x7345–0x7349

29510-29514

维护操作记录 3

0x734A–0x734E

29515-29519

维护操作记录 4

0x734F–0x7353

29520-29524

维护操作记录 5

0x7354–0x7358

29525-29529

维护操作记录 6

0x7359– 0x735D

29530-29534

维护操作记录 7

0x735E–0x7362

29535-29539

维护操作记录 8

0x7363–0x7367

29540-29544

维护操作记录 9

0x7368–0x736C

29545-29549

维护操作记录10 (最早的维护操作)

维护操作记录

如要读取维护操作记录,用户必须使用一个 5 寄存器的读取功能。

维护操作记录寄存器的顺序和描述与维护操作记录 1 相同:

维护操作记录 1(最新的维护操作)

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x733B

29500

R

1

INT16U

0-65535

维护操作代码(参见下节)

0x733C–

0x733E

29501–

29503

R

ULP DATE

维护操作的日期和时间 数据类型:ULP DATE

0x733F

29504

保留

维护操作代码

维护操作代码

描述

2000 (0x07D0)

脱扣测试按钮(带 USB 维护接口)

2001 (0x07D1)

接地故障禁止

2002 (0x07D2)

保留

2003 (0x07D3)

启动数字注入测试

2004 (0x07D4)

结束数字注入测试

2005 (0x07D5)

接地故障检测

2006 (0x07D6)

接地漏电测试

2007 (0x07D7)

启动报警测试

2008 (0x07D8)

结束报警测试

2009 (0x07D9)

启动长延时保护

2010 (0x07DA)

结束长延时保护

2011 (0x07DB)

启动短延时保护

2012 (0x07DC)

结束短延时保护

2013 (0x07DD)

启动瞬时保护

2014 (0x07DE)

停止瞬时保护

2015 (0x07DF)

启动集成瞬时保护

2016 (0x07E0)

停止集成瞬时保护

2017 (0x07E1)

启动不平衡保护

2018 (0x07E2)

停止不平衡保护

2019 (0x07E3)

启动接地故障保护

2020 (0x07E4)

停止接地故障保护

2021 (0x07E5)

启动接地漏电保护

2022 (0x07E6)

停止接地漏电保护

2023 (0x07E7)

启动热记忆功能

2024 (0x07E8)

停止热记忆功能

2025 (0x07E9)

启动与 USB 维护接口的连接

2026 (0x07EA)

停止与 USB 维护接口的连接

2027 (0x07EB)

转动转轮 1

2028 (0x07EC)

转动转轮 2

2029 (0x07ED)

挂锁打开

2030 (0x07EE)

挂锁闭合

2031 (0x07EF)

ZSI 测试

2032 (0x07F0)

保留

2033 (0x07F1)

复位软件

2034 (0x07F2)

复位电流测量的最小/最大值

2035 (0x07F3)

复位电压测量的最小/最大值

2036 (0x07F4)

复位功率测量的最小/最大值

2037 (0x07F5)

复位功率因数测量的最小/最大值

2038 (0x07F6)

复位总谐波失真测量的最小/最大值

2039 (0x07F7)

复位电流需量测量的最大值

2040 (0x07F8)

复位功率需量的最大值(有功、无功和视在功率)

2041 (0x07F9)

复位频率测量的最小/最大值

2042 (0x07FA)

复位热像测量的最小/最大值

2043 (0x07FB)

复位电量测量

2044 (0x07FC)

复位电量计数器

2045 (0x07FD)

相位旋转设置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?