IFM 通讯接口标识
IFM 通讯接口固件版本
IFM 通讯接口固件版本数据从寄存器 11776 开始,最大长度为 8 个寄存器。
固件版本为 ASCII 字符串,采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:
-
XXX = 主版本号 (000–127)
-
YYY = 次版本号 (000–255)
-
ZZZ = 修订号 (000–255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2DDF-0x2DEE |
11744-11759 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
设备系列 |
|
0x2DEF-0x2DF6 |
11760-11767 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品系列 |
|
0x2DF7-0x2DFE |
11768-11775 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品型号 |
|
0x2DFF-0x2E04 |
11776-11781 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
固件版本 |
IFM 通讯接口 TRV00210 或 STRV00210 的序列号
IFM 通讯接口 TRV00210 或 STRV00210 的序列号最多包含 11 个字母数字字符,其格式如下:PPYYWWDnnnn。
-
PP = 工厂代码
-
YY = 制造年份 (05–99)
-
WW = 在哪周制造 (01–53)
-
D = 在星期几制造 (1–7)
-
nnnn = 当天的设备生产编号 (0001–9999)
如要读取 IFM 通讯接口序列号,必须使用一个 6 寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E07 |
11784 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PP’ |
|
0x2E08 |
11785 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘05’–‘99’ |
‘YY’ |
|
0x2E09 |
11786 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘01’–‘53’ |
‘WW’ |
|
0x2E0A |
11787 |
R |
– |
OCTET STRING |
D:‘1’-‘7’ n:‘0’–‘9’ |
‘Dn’ |
|
0x2E0B |
11788 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
|
0x2E0C |
11789 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘0’–‘9’ |
‘n’(序列号结尾为 NULL 字符) |
IFM 通讯接口 LV434000 的序列号
IFM 通讯接口 LV434000 的序列号最多包含 17 个字母数字字符,其格式如下:PPPPPPYYWWDLnnnn0。
-
PPPPPP = 工厂代码(示例:BATAM 工厂代码为 0000HL)
-
YY = 制造年份 (05–99)
-
WW = 在哪周制造 (01–53)
-
D = 在星期几制造 (1–7)
-
L = 生产线或机器编号(0–9 或 a–z)
-
nnnn = 当天的设备生产编号 (0001–9999)
如要读取 IFM 通讯接口序列号,必须使用一个 10 寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E5C-0x2E5E |
11869-11871 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PPPPPP’ |
|
0x2E5F |
11872 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘05’–‘99’ |
‘YY’ |
|
0x2E60 |
11873 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘01’–‘53’ |
‘WW’ |
|
0x2E61 |
11874 |
R |
– |
OCTET STRING |
D:‘1’-‘7’ L:‘0’–‘9’或‘a’–‘z’ |
‘DL’ |
|
0x2E62 |
11875 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
|
0x2E63 |
11876 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
|
0x2E64-0x2E65 |
11877-11878 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘0’ |
‘0’(序列号结尾为 NULL 字符) |
当前日期和时间
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E73-0x2E76 |
11892-11895 |
R-WC |
– |
DATETIME |
– |
DATETIME 格式的当前日期和时间 |
|
0x2E77-0x2E78 |
11896-11897 |
R |
秒 |
INT32U |
0x00-0xFFFFFFFF |
从上一次启动计数的秒数 |
产品标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E7C |
11901 |
R |
– |
INT16U |
– |
产品标识 = 15146(对于 IFM 通讯接口) |
IFM 通讯接口 LV434000 的硬件版本
IFM 通讯接口 LV434000 的硬件版本数据从寄存器 11922 开始,最大长度为 10 个寄存器。
硬件版本是使用格式 XXX.YYY.ZZZ 的 ASCII 字符串,其中:
-
XXX = 主版本号 (000-127)
-
YYY = 次版本号 (000-255)
-
ZZZ = 修订号 (000–255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E91-0x2E96 |
11922-11927 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
硬件版本 |
读取设备标识
“读取设备标识”功能用于以标准化方式访问设备识别所需的信息。其描述包括一组对象(ASCII 字符串)。
在 www.modbus.org 中全面介绍了“读取设备标识”功能。
用于标识 IFM 通讯接口的编码如下:
|
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
供应商名称 |
OCTET STRING |
‘Schneider Electric’(18 个字符) |
|
产品代码 |
OCTET STRING |
‘LV434000’ 或 'TRV00210' (1) 或 ‘STRV00210’ |
|
固件版本 |
OCTET STRING |
源自 IFM 通讯接口版本 002.002.000 的 ‘XXX.YYY.ZZZ’ |
|
供应商 URL |
OCTET STRING |
‘https://www.se.com’(33 个字符) |
|
产品名称 |
OCTET STRING |
‘ULP/Modbus SL 通讯接口模块’ |
|
当 IFM 通讯接口 TRV00210 包含 IFM 旧固件时,(1) 产品代码将返回 ‘TRV00210-L’。有关更多信息,请参阅 MasterPacT Legacy 用户指南Modbus 。 |
||
@ Adrien > Confirm that 'LV434000' is returned for LV434000 with legacy firmware ??? Define the specificities of data and command for IFM legacy firmware ???