DOCA0213ZH-03

BSCM Modbus SL/ULP 模块命令和错误代码的列表

命令列表

下表列出了可用的 BSCM Modbus SL/ULP 模块命令、它们的相应命令代码以及用户类型:按照相应的命令执行程序

命令

命令代码

用户类型

分闸断路器

904

Administrator 或 Operator

合闸断路器

905

Administrator 或 Operator

复位断路器

906

Administrator 或 Operator

启用/禁用合闸命令

910

Administrator 或 Operator

启用/禁用自动复位

42636

Administrator

即使 SDE 动作也启用/禁用复位

42637

Administrator

预置计数器

42638

Administrator

设置阈值

42639

Administrator

获取当前时间

768

不需要密码

设置绝对时间

769

不需要密码

读取 IMU 名称和位置

1024

不需要密码

写入 IMU 名称和位置

1032

Administrator

设置数据的有效期

41868

Administrator、Services、Engineer 或 Operator

错误代码

BSCM Modbus SL/ULP 模块命令生成的错误代码被返回在寄存器 8021 中。除了普通错误代码BSCM Modbus SL/ULP 模块命令还会生成以下错误代码:

错误代码

描述

4363 (0x110B)

BSCM Modbus SL/ULP 模块故障。

4503 (0x1197)

断路器脱扣。必须在执行命令之前将其复位。

4504 (0x1198)

断路器已经合闸。

4505 (0x1199)

断路器已经分闸。

4506 (0x119A)

断路器已经复位。

4507 (0x119B)

执行器处于手动模式。不允许使用远程命令。

4508 (0x119C)

执行器不存在。

4510 (0x119E)

仍在执行先前的命令。

4511 (0x119F)

在设置了 SDE 的情况下禁止复位命令。

4512 (0x11A0)

启用了禁用合闸命令。

任何其他正错误代码都指示内部错误。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?