DOCA0213ZH-03

描述

Modbus 通讯

Modbus 通讯选件可以将 Schneider Electric 低压断路器连接到一个监控器或带有 Modbus 客户端通讯通道的任何其它设备。

断路器可以采用如下连接方式:

  • 使用诸如以下的专用接口,借助 Modbus 协议,连接到 RS-485 Serial Line 网络:

    • BSCM Modbus SL/ULP 模块和 Modbus SL 集线器。

    • 用于单个断路器的 IFM Modbus SL 通讯接口。

  • 使用诸如以下的专用接口,借助 Modbus TCP/IP 协议,连接到 Ethernet 网络:

    • 用于单个断路器的 IFE Ethernet 通讯接口。

    • IFE Ethernet 交换机服务器。

访问功能

Modbus 通讯选件可访问多种功能,其中包括:

  • 读取计量信息和诊断数据

  • 读取状态条件和远程操作

  • 传输带时间戳的事件

  • 显示保护设置

  • 读取断路器标识和配置数据

  • 远程控制断路器

  • 时间设置和同步

本列表取决于智能模块单元 (IMU) 的组成部件(断路器类型、MicroLogic 脱扣单元类型等)以及具有的功能。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?