DOCA0213ZH-03

接地漏电测试日志

概述

接地漏电测试日志寄存器描述在 MicroLogic 7 脱扣单元上执行的最后 10 次接地漏电测试。接地漏电测试日志格式对应一系列记录,共有10个。每个记录包括 5 个寄存器,它们用来描述一次脱扣测试。

当接地漏电测试日志寄存器不使用时,将返回 32768 (0x8000)。

接地漏电测试次数

用户需要使用 5 x n 个寄存器的读取请求来读取最后 n 个接地漏电测试记录,其中 5 表示每个接地漏电测试记录的寄存器数量。

比如,如果要读取接地漏电测试日志的最后 2 个接地漏电测试记录,那么用户需要使用 5 x 2 = 10 个寄存器的读取请求:

  • 前 5 个寄存器描述第一次接地漏电测试记录(最新的接地漏电测试)。

  • 后 5 个寄存器描述第二次接地漏电测试记录。

地址

寄存器

描述

0x7593–0x7597

30100-30104

接地漏电测试记录(最新的接地漏电测试)

0x7598–0x759C

30105–30109

接地漏电测试记录 2

0x759D–0x75A1

30110–30114

接地漏电测试记录 3

0x75A2–0x75A6

30115-30119

接地漏电测试记录 4

0x75A7–0x75AB

30120-30124

接地漏电测试记录 5

0x75AC–0x75B0

30125-30129

接地漏电测试记录 6

1x75B75–0x0B5

30130-30134

接地漏电测试记录 7

0x75B6–0x75BA

30135-30139

接地漏电测试记录 8

75x75BB–0x0BF

30140-30144

接地漏电测试记录 9

0x75C0–0x75C4

30145-30149

接地漏电测试记录 10(最早的接地漏电测试)

接地漏电测试记录

如果要读取一个接地漏电测试记录,用户需要使用 5 个寄存器的读取请求。

接地漏电测试记录寄存器的顺序和描述与接地漏电测试记录 1 相同:

接地漏电测试记录 1(最新的接地漏电测试)

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x7593

30100

R

1

INT16U

0-65535

接地漏电测试代码(参见下一部分。)

0x7594–

0x7596

30101–

30103

R

ULP DATE

接地漏电测试的日期和时间。数据类型:ULP DATE

0x7597

30104

R

INT16U

0–1

测试状态

  • 0:测试成功

  • 1:测试失败

接地漏电测试代码

接地漏电测试代码

描述

5162 (0x142A)

接地漏电测试(通过按钮)

5163 (0x142B)

接地漏电测试(通过 HMI)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?