DOCA0213ZH-03

断路器控制命令

分闸断路器

如要使断路器分闸,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

904

命令代码 = 904

0x1F40

8001

INT16U

10

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

目的地 = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

合闸断路器

如要使断路器合闸,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

905

命令代码 = 905

0x1F40

8001

INT16U

10

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

目的地 = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

复位断路器

如要复位断路器,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

906

命令代码 = 906

0x1F40

8001

INT16U

10

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

目的地 = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

启用/禁用断路器合闸命令

如要启用或禁用断路器合闸命令,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

910

命令代码 = 910

0x1F40

8001

INT16U

13

参数的数量(字节)= 13

0x1F41

8002

INT16U

4353

目的地 = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

1

  • 0 = 启用合闸命令

  • 1 = 禁用合闸命令

0x1F46

8007

INT16U

命令起源:

256 = 通过通讯接口(IFMIFE)发送命令

启用/禁用自动复位

用户可以从寄存器 564(位 3)读取自动复位参数。

如要启用或禁用自动复位,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

42636

命令代码 = 42636

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

4353

目的地 = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

0 = 未启用自动复位。

1 = 已启用自动复位。

即使 SDE 动作也启用/禁用复位

用户可以从寄存器 564(位 4)读取复位参数。

如要即使 SDE 动作也启用/禁用复位,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

42637

命令代码 = 42637

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

4353

目的地 = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

0 = 如果 SDE = 1,那么不启用复位。

1 = 如果 SDE = 1,那么启用复位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?