DOCA0213ZH-03

IO Module 命令列表

命令列表

有以下两类命令:

  • 不受所选应用影响的通用命令。

  • 专用于某个应用的应用命令。只有在相关应用进行了配置后,命令才有效。

下表列出了可用的 IO 模块命令、它们的相应命令代码以及用户类型:按照相应的命令执行程序

应用

命令

命令代码

用户类型

普通

更改输出状态

1672

Administrator 或 Operator

普通

复位 IO 模块报警

41099

Administrator 或 Operator

普通

启用/禁用简单命令

41100

Administrator 或 Operator

普通

确认锁存的输出

41102

Administrator 或 Operator

普通

重置模拟量输入最小值/最大值

42890

Administrator 或 Operator

抽架和抽屉管理

预设抽架/抽屉计数器

41352

Administrator 或 Operator

抽架和抽屉管理

预设抽架/抽屉润滑定时器

41353

Administrator 或 Operator

光源控制

光源控制

42120

Administrator 或 Operator

负载控制

负载控制

42376

Administrator 或 Operator

脉冲计数器管理

预设输入脉冲计数器

42888

Administrator 或 Operator

冷却系统

预置配电盘温度阈值计数器

42889

Administrator 或 Operator

IO 模块错误代码

IO 模块生成的错误代码是普通错误代码 命令结果

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?