DOCA0213ZH-03

ComPacT NSX 断路器的电路图

概述

根据 ComPacT NSX 断路器的配置,使用以下其中一种配置将 IFE 通讯接口连接到断路器:

  • IFE 通讯接口连接到 MicroLogic 567 脱扣单元

  • IFE 通讯接口连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块

  • IFE 通讯接口连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块及 MicroLogic 567 脱扣单元

有关更多信息,请参阅 DOCA0093••ULP 系统用户指南

ULP Connection

所有连接配置均需要使用 NSX 线缆或绝缘 NSX 线缆。

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc 时,禁止使用 NSX 线缆 LV434200LV434201LV434202
  • 如果系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc,且低于或等于 690 Vac 或 690 Vdc,则必须使用 绝缘 NSX 线缆 LV434204
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
设备损坏风险
  • 切勿将以太网设备连接到 RJ45 ULP 端口。
  • IFE 接口的 RJ45 ULP 端口仅适用于 ULP 模块。
  • 其它使用方式可能会损坏 IFE 接口或与 IFE 接口相连的设备。
  • 要检查 ULP 模块是否与 IFE 接口的 RJ45 ULP 端口兼容,请参阅 DOCA0093•• ULP 系统用户指南
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

如果没有使用第二个 RJ45 ULP 端口,则必须用 ULP 接线端子将其封闭。

A NSX 线缆或 RJ45 ULP 线缆

B ULP 接线端子

IFE 通讯接口连接到 MicroLogic 567 脱扣单元

A 用于单个断路器的 IFE 以太网通讯接口

B ULP 接线端子

C NSX 线缆

D MicroLogic 567 脱扣单元

IFE 通讯接口连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块

A 用于单个断路器的 IFE 以太网通讯接口

B ULP 接线端子

C NSX 线缆

D BSCM Modbus SL/ULP 模块

IFE 通讯接口连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块及 MicroLogic 567 脱扣单元

A 用于单个断路器的 IFE 以太网通讯接口

B ULP 接线端子

C NSX 线缆

D BSCM Modbus SL/ULP 模块

E MicroLogic 567 脱扣单元

系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc 时,将 IFE 通讯接口连接至断路器

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 系统电压高于 690 Vac 或 690 Vdc 时,禁止使用绝缘 NSX 线缆。
  • 如果系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc,且低于或等于 690 Vac 或 690 Vdc,则必须使用绝缘 NSX 线缆 LV434204
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

A 用于单个断路器的 IFE 以太网通讯接口

B ULP 接线端子

C RJ45 ULP 线缆

D 绝缘 ULP

E 绝缘 ULP

F 用于 ComPacT NSX 内部连接的连接器

G BSCM Modbus SL/ULP模块

H MicroLogic 567 脱扣单元

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?