其他
当前日期和时间
要读取当前日期,必须使用一个 3 寄存器的读取请求。
设置绝对时间命令(命令代码769)设置当前日期寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BB7– 0x0BB9 |
3000– 3002 |
R-WC |
– |
– |
ULP DATE |
– |
当前日期和时间 |
温度
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2292 |
8851 |
R |
1 |
°C |
INT16 |
-30– +120 |
MicroLogic 脱扣单元的温度 |
长延时脱扣之前的剩余时间
每秒钟分析一次长延时脱扣之前的剩余时间。如果又有一个保护功能发生脱扣,那么会继续分析长延时脱扣之前的剩余时间。
在以下情况下,长延时脱扣之前的剩余时间 = 32768 (0x8000):
-
长延时保护已经发生脱扣,或者
-
长延时脱扣之前的剩余时间小于 1 s,或者
-
长延时保护没有检测到故障。
如果长延时脱扣之前的剩余时间大于 7200 s,那么长延时脱扣之前的剩余时间为 7200 s。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A0 |
8865 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1–7200 |
长延时脱扣之前的剩余时间 |
相位旋转
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A7 |
8872 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–1 |
0 = 123 相序 1 = 132 相序 |
故障状态
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x72CD |
29390 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
故障状态 |
|
0 |
保留 |
|||||||
|
1 |
STOP(内部故障) 0 = 无内部故障 1 = 内部故障 |
|||||||
|
2 |
ERROR(内部故障) 0 = 无内部故障 1 = 内部故障 |
|||||||
|
3–15 |
保留 |
MicroLogic 脱扣单元旋转开关
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7525 |
29990 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1–9 |
MicroLogic 脱扣单元旋转开关 1 (lr) 的位置 |
|
0x7526 |
29991 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1–9 |
MicroLogic 脱扣单元旋转开关 2 (Isd, Ig/IΔn) 的位置 |
MicroLogic 脱扣单元挂锁状态
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7527 |
29992 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–1 |
0 = MicroLogic 脱扣单元挂锁打开 1 = MicroLogic 脱扣单元挂锁闭合 |
辅助 24 Vdc 电源
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7528 |
29993 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–1 |
0 = 辅助 24 Vdc 电源不存在。 1 = 辅助 24 Vdc 电源存在。 |
MicroLogic 脱扣单元指示灯
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7534 |
30005 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
MicroLogic 脱扣单元指示灯 |
|
0 |
Ready LED 0 = 未就绪(指示灯不闪烁)。 1 = 就绪(指示灯闪烁)。 |
|||||||
|
1 |
预警指示灯(仅限于配电应用) 0 = 预警处于非活动状态(指示灯常灭)。 1 = 预警处于活动状态(指示灯常亮)。 |
|||||||
|
2 |
过载指示灯 0 = 过载处于非活动状态(指示灯常灭)。 1 = 过载处于活动状态(指示灯常亮)。 |
|||||||
|
3–15 |
保留 |