DOCA0213ZH-03

计数器命令

预置计数器

用户可以从寄存器 571 到 578 读取计数器的值。

如要预置计数器,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

42638

命令代码 = 42638

0x1F40

8001

INT16U

22

参数的数量(字节)= 22

0x1F41

8002

INT16U

4353

目的地 = 4353 (0x1100)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

1

INT16U

0-65535

0–65534 = 预置 OF 计数器的值

65535 = 不预置 OF 计数器的值

0x1F46

8007

1

INT16U

0-65535

0–65534 = 预置 SD 计数器的值

65535 = 不预置SD计数器的数值

0x1F47

8008

1

INT16U

0-65535

0–65534 = 预置 SDE 计数器的值

65535 = 不预置SDE计数器的数值

0x1F48

8009

1

INT16U

0-65535

0–65534 = 预置分闸断路器命令计数器的值

65535 = 不预置分闸断路器命令计数器的数值

0x1F49

8010

1

INT16U

0-65535

0–65534 = 预置合闸断路器命令计数器的值

65535 = 不预置闭合断路器命令计数器的数值

0x1F4A

8011

1

INT16U

0-65535

0–65534 = 预置复位断路器命令计数器的值

65535 = 不预置复位断路器命令计数器的数值

设置阈值

用户可以从寄存器 581 到 582 读取阈值。

如要设置阈值,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

42639

命令代码 = 42639

0x1F40

8001

INT16U

22

参数的数量(字节)= 22

0x1F41

8002

INT16U

4353

目的地 = 4353 (0x1100)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

1

INT16U

0-65535

0–65534 = OF 计数器阈值

65535 = 不更改 OF 计数器阈值

0x1F46

8007

1

INT16U

65535

65535(未针对 SD 计数器设置阈值)

0x1F47

8008

1

INT16U

65535

65535(未针对 SDE 计数器设置阈值)

0x1F48

8009

1

INT16U

65535

65535(未针对断路器分闸命令计数器设置阈值)

0x1F49

8010

1

INT16U

0-65535

0–65534 = 合闸断路器命令计数器的阈值

65535 = 不更改合闸断路器命令计数器的阈值

0x1F4A

8011

1

INT16U

65535

65535(未针对断路器复位命令计数器设置阈值)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?