DOCA0213ZH-03

脱扣日志

一般说明

脱扣日志寄存器描述最后 17 次脱扣。脱扣日志格式对应一系列记录,共有 17 个。每个记录包括 7 个寄存器,它们用来说明一个脱扣。

当脱扣日志寄存器不使用时,返回 32768 (0x8000)。

脱扣记录编号

用户需要使用7x(n)寄存器的读取功能来读取最后n个脱扣记录,其中7表示每个脱扣记录的寄存器数量。

比如,如要读取脱扣日志的最后 4 个脱扣记录,那么用户需要使用一个 7x4=28 寄存器的读取请求:

  • 前 7 个寄存器描述第一个脱扣记录(最新的脱扣)。

  • 接下来的 7 个寄存器描述第二个脱扣记录。

  • 最后 7 个寄存器描述第三个脱扣记录。

  • 最后 7 个寄存器描述第四个脱扣记录。

地址

寄存器

描述

0x238B–0x2391

9100-9106

脱扣记录 1(最新的脱扣)

0x2392–0x2398

9107-9113

脱扣记录 2

0x2399–0x239F

9114-9120

脱扣记录 3

0x23A0–0x23A6

9121-9127

脱扣记录 4

0x23A7–0x23AD

9128-9134

脱扣记录 5

0x23AE–0x23B4

9135-9141

脱扣记录 6

0x23B5–0x23BB

9142-9148

脱扣记录 7

0x23BC–0x23C2

9149-9155

脱扣记录 8

0x23C3–0x23C9

9156-9162

脱扣记录 9

0x23CA–0x23D0

9163-9169

脱扣记录 10

0x23D1–0x23D7

9170-9176

脱扣记录 11

0x23D8–0x23DE

9177-9183

脱扣记录 12

0x23DF–0x23E5

9184-9190

脱扣记录 13

0x23E6–0x23EC

9191-9197

脱扣记录 14

0x23ED–0x23F3

9198-9204

脱扣记录 15

0x23F4–0x23FA

9205-9211

脱扣记录 16

0x23FB–0x2401

9212-9218

脱扣记录17 (最早的脱扣)

脱扣记录

如要读取脱扣记录,用户必须使用一个 7 寄存器的读取请求。

脱扣记录寄存器的顺序和描述与脱扣记录 1 相同:

脱扣记录 1(最新的脱扣)

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x238B

9100

R

1

INT16U

0-65535

脱扣代码(参见下节)

0x238C–

0x238E

9101–

9103

R

ULP DATE

事件(脱扣或确认)的日期和时间 数据类型:ULP DATE

0x238F

9104

R

1

INT16U

1–2

事件类型

最高有效位 = 0(保留)

事件发生:最低有效位 = 1

事件结束:最低有效位 = 2

0x2390

9105

R

1

INT16U

0–5

故障相

0 = 故障(无故障相)

1 = 相 1

2 = 相 2

3 = 相 3

4 = N 相

5 = 相 1 2 3(电机应用、接地故障、接地漏电)

0x2391

9106

R

1

A

INT16U

0-65535

断续电流(峰值)(1)

(1) 测量视应用而定:

  • 对于配电应用,当由于长延时保护、短延时保护或瞬时保护发生脱扣时,将测量断续电流。

  • 对于电机馈电应用,当由于短延时保护发生脱扣时,将测量断续电流。

  • 对于其他脱扣类型,不测量断续电流,且记录值为 65535 (0xFFFF)。

脱扣代码

脱扣代码

描述

1000 (0x03E8)

长延时保护 Ir

1001 (0x03E9)

短延时保护 Isd

1002 (0x03EA)

瞬时保护 Ii

1003 (0x03EB)

接地故障保护 Ig

1004 (0x03EC)

接地漏电保护 IΔn

1005–1009 (0x03ED–0x03F1)

保留

1010 (0x03F2)

集成瞬时保护

1011 (0x03F3)

STOP(脱扣单元内部故障)

1012 (0x03F4)

瞬时接地漏电保护

1013–1031 (0x03F5–0x0407)

保留

1032 (0x0408)

电机不平衡保护

1033 (0x0409)

电机堵转保护

1034 (0x040A)

电机欠载保护

1035 (0x040B)

长时启动电机保护

1036 (0x040C)

反射脱扣保护

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?