DOCA0213ZH-03

维护指示

使用时间计数器

使用时间计数器报告断路器的使用时间。使用时间每小时写入到 EEPROM 一次。如果使用时间计数器达到最大值4 294 967 295,并且又出现了一次使用事件,那么计数器会被复位为 0。

要读取使用时间计数器,需要使用一个 2 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x749A-0x749B

29851-29852

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

使用时间计数器

磨损率计数器

磨损率计数器报告断路器触点使用的百分比。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x749C

29853

R

1

%

INT16U

0-32766

触点磨损率

0% = 断路器触点是新的。

> 100% = 必须要更换断路器触点。

启动计数器

启动计数器报告冷启动(通电)的次数与热启动(MicroLogic 脱扣单元软件复位)的次数。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x749D

29854

R

1

INT16U

0-32766

启动计数器

EEPROM 写操作计数器

EEPROM 写操作计数器报告在 EEPROM 中存储的电量测量数。电量测量值每小时写入到 EEPROM 一次。如果 EEPROM 写操作计数器达到最大值 4 294 967 295,并且又出现了—次 EEPROM 写操作事件,那么 EEPROM 写操作计数器会被复位为 0。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x749E–

0x749F

29855–

29856

R

1

INT32U

0-4 294 967 295

EEPROM 写操作计数器

载入信息计数器

载入信息计数器报告 MicroLogic 脱扣单元中每段电流对应的小时数。如果载入信息计数器达到最大值 4 294 967 295,并且又出现了一次载入信息事件,那么载入信息计数器会被复位为 0。

要读取载入信息计数器,需要使用一个 8 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x74B7–

0x74B8

29880–

29881

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

小时电流为额定范围的 0-49%

0x74B9–

0x74BA

29882–

29883

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

小时电流为额定范围的 50‑79%

0x74BB–

0x74BC

29884–

29885

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

小时电流为额定范围的 80‑89%

0x74BD–

0x74BE

29886–

29887

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

小时电流为额定范围的 90‑100%

温度信息计数器

温度信息计数器报告 MicroLogic 脱扣单元中每段温度对应的小时数。如果温度信息计数器达到最大值4 294 967 295 ,并且又出现了一次温度信息事件,那么温度信息计数器会被复位为 0。

要读取温度信息计数器,需要使用一个 12 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x74C1–

0x74C2

29890–

29891

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

小时温度 < -30 °C (-22 °F)

0x74C3–

0x74C4

29892–

29893

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

小时温度在 -30–+59 °C (22–138.2 °F) 范围内

0x74C5–

0x74C6

29894–

29895

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

小时温度在 +60–+74 °C (140-165.2 °F) 范围内

0x74C7–

0x74C8

29896–

29897

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

小时温度在 +75–+89 °C (167–192.2 °F) 范围内

0x74C9–

0x74CA

29898–

29899

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

小时温度在 +90–+99 °C (194–210.2 °F) 范围内

0x74CB–

0x74CC

29900–

29901

R

1

小时

INT32U

0-4 294 967 295

小时温度 > +100 °C (212 °F)

保护脱扣计数器

保护脱扣计数器报告每种保护类型的保护脱扣次数:长延时、短延时、瞬时、接地故障、接地漏电、堵转、不平衡、长时启动和欠载保护。

如果保护脱扣计数器达到最大值 10000,那么就不会再累加了。

要读取保护脱扣计数器,需要使用 9 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x74D5

29910

R

1

INT16U

0-10000

长延时保护脱扣数

0x74D6

29911

R

1

INT16U

0-10000

短延时保护脱扣数

0x74D7

29912

R

1

INT16U

0-10000

瞬时保护脱扣数

(包括集成瞬时保护、接地漏电瞬时保护与反射保护)

0x74D8

29913

R

1

INT16U

0-10000

接地故障保护脱扣数

0x74D9

29914

R

1

INT16U

0-10000

接地漏电保护脱扣数

0x74DA

29915

R

1

INT16U

0-10000

堵转保护脱扣数

0x74DB

29916

R

1

INT16U

0-10000

不平衡保护脱扣数

0x74DC

29917

R

1

INT16U

0-10000

长时启动保护脱扣数

0x74DD

29918

R

1

INT16U

0-10000

欠载保护脱扣数

报警计数器

报警计数器报告发生的报警数。配置报警时,关联的计数器将设置为 0。当达到最大值 10000 时,报警计数器便会停止递增。

要读取报警计数器,需要使用一个 13 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x74F3

29940

R

1

INT16U

0-10000

用户定义的报警 201 的计数器

0x74F4

29941

R

1

INT16U

0-10000

用户定义的报警 202 的计数器

0x74F5

29942

R

1

INT16U

0-10000

用户定义的报警 203 的计数器

0x74F6

29943

R

1

INT16U

0-10000

用户定义的报警 204 的计数器

0x74F7

29944

R

1

INT16U

0-10000

用户定义的报警 205 的计数器

0x74F8

29945

R

1

INT16U

0-10000

用户定义的报警 206 的计数器

0x74F9

29946

R

1

INT16U

0-10000

用户定义的报警 207 的计数器

0x74FA

29947

R

1

INT16U

0-10000

用户定义的报警 208 的计数器

0x74FB

29948

R

1

INT16U

0-10000

用户定义的报警 209 的计数器

0x74FC

29949

R

1

INT16U

0-10000

用户定义的报警 210 的计数器

0x74FD

29950

R

1

INT16U

0-10000

预警 lr 的计数器

0x74FE

29951

R

1

INT16U

0-10000

预警 lg 的计数器

0x74FF

29952

R

1

INT16U

0-10000

预警 IΔn 的计数器

维护操作计数器

维护操作计数器报告一些维护操作的次数。如果维护操作计数器达到最大值 10000,那么就会停止累加。

要读取维护操作计数器,需要使用一个 7 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x751B

29980

R

1

INT16U

0-10000

MicroLogic 脱扣单元锁片激活计数器

0x751C

29981

R

1

INT16U

0-10000

USB 维护接口连接计数器

0x751D

29982

R

1

INT16U

0-10000

接地故障测试操作计数器(仅使用 MicroLogic 键盘)

0x751E

29983

R

1

INT16U

0-10000

接地漏电测试操作计数器

0x751F

29984

R

1

INT16U

0-10000

ZSI(区域选择联锁)测试操作计数器

0x7520

29985

R

1

INT16U

0-10000

数字注入测试操作计数器

0x7521

29986

R

1

INT16U

0-10000

复位固件命令计数器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?