DOCA0213ZH-03

报警日志

一般说明

报警日志寄存器描述最后 10 个报警。报警日志格式对应一系列记录,共有 10 个。每个记录包括 5 个寄存器,它们用来说明一个报警事件。

当报警日志寄存器不使用时,返回 32768 (0x8000)。

记录编号

用户需要使用一个 5x(n) 寄存器的读取请求,才能读取最后 n 个报警记录,其中 5 表示每个报警记录的寄存器数量。

比如,如要读取报警日志的最后 3 个报警记录,那么用户需要使用一个 5 x 3 = 15 寄存器的读取请求:

  • 前 5 个寄存器描述第一个报警记录(最新报警)。

  • 接下来的 5 个寄存器描述第二个报警记录。

  • 最后 5 个寄存器描述第三个报警记录。

地址

寄存器

描述

0x1663–0x1667

5732-5736

报警记录 1(最新的报警)

0x1668–0x166C

5737-5741

报警记录 2

0x166D–0x1671

5742-5746

报警记录 3

0x1672–0x1676

5747-5751

报警记录 4

0x1677–0x167B

5752-5756

报警记录 5

0x167C–0x1680

5757-5761

报警记录 6

0x1681–0x1685

5762-5766

报警记录 7

0x1686–0x168A

5767-5771

报警记录 8

0x168B–0x168F

5772-5776

报警记录 9

0x1690–0x1694

5777-5781

报警记录 10 (最早的报警)

报警记录

如要读取报警记录,必须使用一个 5 寄存器的读取功能。

报警记录寄存器的顺序和描述与报警记录 1 相同:

报警记录 1(最新的报警)

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x1663

5732

R

1

INT16U

0-65535

报警代码(参见下节)

0x1664–

0x1666

5733–

5735

R

ULP DATE

报警的日期和时间 数据类型:ULP DATE

0x1667

5736

R

1

INT16U

1–2

事件类型

最高有效位 = 0(保留)

事件发生:最低有效位 = 1

事件结束:最低有效位 = 2

报警代码

报警代码

描述

201 (0x00C8)

用户定义的报警 201

202 (0x00C9)

用户定义的报警 202

203 (0x00CA)

用户定义的报警 203

204 (0x00CB)

用户定义的报警 204

205 (0x00CC)

用户定义的报警 205

206 (0x00CD)

用户定义的报警 206

207 (0x00CE)

用户定义的报警 207

208 (0x00CF)

用户定义的报警 208

209 (0x00D0)

用户定义的报警 209

210 (0x00D1)

用户定义的报警 210

1013 (0x03F4)

长延时保护 Ir 预警 (PAL Ir)

1014 (0x03F5)

接地故障保护 Ig 预警 (PAL Ig)

1015 (0x03F6)

接地漏电保护 IΔn 预警(PAL IΔn)

用户定义的报警中给出了预定义报警列表,用户可以从其中选择 10 个用户定义报警。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?