DOCA0213ZH-03

普通命令

更改输出状态

此命令用于更改使用 EcoStruxure Power Commission 软件指定为用户定义输出的 IO 模块数字量输出的状态。

如要更改输出状态,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

1672

命令代码 = 1672

0x1F40

8001

INT16U

13

参数的数量(字节)= 13

0x1F41

8002

INT16U

目的地 =

  • IO 1:8193 (0x2001)

  • IO 2:8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

1–3

输出数量

  • 1 = 输出 1

  • 2 = 输出 2

  • 3 = 输出 3

0x1F46

8007

INT16U

要设置的值:

  • 0x0000 = 将输出状态更改为 0(关闭)

  • 0x0100 = 将输出状态更改为 1(开启)

复位 IO 模块报警

报警可从 报警状态寄存器读取。

如要复位 IO 模块报警,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

41099

命令代码 = 41099

0x1F40

8001

INT16U

10

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

目的地 =

  • IO 1:8193 (0x2001)

  • IO 2:8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

启用/禁用简单命令

如要启用或禁用简单命令,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

41100

命令代码 = 41100

0x1F40

8001

INT16U

11

参数的数量(字节)= 11

0x1F41

8002

INT16U

目的地 =

  • IO 1:8193 (0x2001)

  • IO 2:8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

MSB:启用或禁用:

  • 0 = 禁用简单命令

  • 1 = 启用简单命令

LSB:0(未使用)

确认锁存的输出

如要确认锁存的输出,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

41102

命令代码 = 41102

0x1F40

8001

INT16U

11

参数的数量(字节)= 11

0x1F41

8002

INT16U

目的地 =

  • IO 1:8193 (0x2001)

  • IO 2:8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

MSB:

  • 0x01 = 数字输出继电器 1

  • 0x02 = 数字输出继电器 2

  • 0x03 = 数字输出继电器 3

  • 0xFF = 解锁所有数字输出

LSB:0(未使用)

重置模拟量输入最小值/最大值

模拟量输入最大值和最小值可以从模拟量输入寄存器中读取。

如要重置模拟量输入最小值/最大值,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

42890

命令代码 = 42890

0x1F40

8001

INT16U

10

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

目的地 =

  • IO 1:8193 (0x2001)

  • IO 2:8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?