DOCA0213ZH-03

测量配置命令

设置 ENVT 存在

用户可以在寄存器 3314 读取 ENVT(外置中性线电压接线)存在参数。请参阅 系统类型

如要设置 ENVT 存在,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

46472

命令代码 = 46472

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

0 = ENVT 不存在。

1 = ENVT 存在。

复位最小/最大值

复位最小值/最大值命令可以复位实时测量的最小值(寄存器 1300 至 1599)和实时测量的最大值(寄存器 1600 至 1899)。请参阅 实时测量的最小/最大值

复位最小/最大值命令可以复位电量测量(寄存器 2000 至 2025)。请参阅 电能测量

复位最小/最大值命令可以复位峰值需量测量(寄存器 2200 至 2237)。请参阅 需量测量

用户可以从寄存器 29780 到 29827 读取电流、电压和频率测量的最小和最大值以及相应的日期 。请参阅 最小/最大 V12 电压测量值

用户可以从寄存器 2900 到 2929 读取复位最小值/最大值命令的日期 。请参阅 最小/最大测量值复位时间

如要复位最小/最大测量值,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

46728

命令代码 = 46728

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

复位计量变量的最小/最大值:

  • 如要复位计量变量,将此位设置为 1。

  • 如要保持当前值,将此位设置为 0。

0

复位最小/最大电流(I1I2I3IN、Imax、Ig、IΔn、Iavg 以及 Iunbal)

1

复位最小/最大电压(V12V13V23V1NV2NV3N、VavgL-L, VavgL-N 和 Vunbal)

2

复位最小/最大功率 (有功功率、无功功率、视在功率以及失真功率)

3

复位最小/最大功率因数和 cosϕ

4

复位最小/最大总谐波失真 (THD)

5

复位电流需量的峰值

6

复位有功功率、无功功率以及视在功率需量的峰值

7

复位最小/最大频率

8

复位最小/最大热像(仅限于电机应用〉

9

复位电量(有功、无功、视在)

10–15

保留

开始/停止同步

开始/停止同步命令用来开始或停止计算电流或功率需量。第一个命令开始计算,第二个命令更新电流或功率需量值,然后重新进行计算。在两个命令之间的间隔必须小于 1 小时。

如要开始/停止同步,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

46729

命令代码 = 46729

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

开始/停止同步 = 1

功率流符号配置

用户可以在寄存器 3316 读取功率流符号配置 功率流符号

如要设置功率流符号参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47240

命令代码 = 47240

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

功率流符号:

0 = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置)。

1 = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流。

注: 功率流符号的设置可以复位电量测量寄存器的内容(累计电量测量除外)。

功率因数符号配置

用户可以在寄存器 3318 读取功率因数符号配置 功率因数符号

如要设置功率因数符号参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47241

命令代码 = 47241

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0-2

功率因数和基波功率因数 (cosϕ) 的符号法则:

0 = IEC 准则

2 = IEEE 准则(出厂设置)

电量累计模式配置

用户可以在寄存器 3324 读取电量累计模式配置 电能累计模式

如要设置电量累计模式参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47242

命令代码 = 47242

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

电量累计模式:

0 = 绝对累计(出厂设置)

1 = 有符号的累计

电流需量配置

用户可以在寄存器 3352 读取电流需量计算窗口的持续时间 需量时间

用户可以从寄存器 2200 到 2207 读取电流需量参数 电流需量

如要设置电流需量,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47243

命令代码 = 47243

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

分钟

INT16U

5-60

电流需量计算窗口的持续时间,可以以 1 为步长调整。

出厂设置为 15 分钟(滑动)。

功率需量配置

用户可以从寄存器 3354 到 3355 读取功率需量计算方法 需量时间

用户可以从寄存器 2224 到 2237 读取功率需量参数 有功功率需量

如要设置功率需量,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47244

命令代码 = 47244

0x1F40

8001

INT16U

14

参数的数量(字节)= 14

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

分钟

INT16U

0–5

功率需量计算方法(窗口类型):

0 = 可变

2 = 固定

5 = 与通讯同步

出厂设置为 0(可变)。

0x1F46

8007

分钟

INT16U

5-60

功率需量计算窗口的持续时间,可以以 1 为步长调整。

出厂设置为 15 分钟。

设置额定电压 Vn 显示

用户可以在寄存器 9616 读取额定电压 额定电压

如要设置额定电压 Vn 显示参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47245

命令代码 = 47245

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

V

INT16U

0-65535

额定电压 Vn(出厂设置 = 400 V)

相位旋转配置

用户可以在寄存器 3315 读取相位旋转

如要设置相位旋转参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47246

命令代码 = 47546

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

目的地 = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

相位旋转:

0 = I1, I2, I3(出厂设置)

1 = I1, I3, I2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?