DOCA0213ZH-03

硬件描述

概述

  1. BSCM Modbus SL 线缆用端口

  2. Modbus 地址选择旋转开关

  3. 电动机构的端口:用于传输通讯电动机构的状态,以及控制通讯电动机构

  4. ULP 状态 LED

  5. Modbus 状态 LED

  6. MicroLogic 脱扣单元用端口

  7. NSX 线缆或辅助触点用端口

  8. OF 状态

  9. SDE 状态

  10. NSX 线缆/辅助触点连接电缆:用于通过 NSX 线缆上的微动开关,传输 BSCM Modbus SL/ULP 模块 SD 辅助触点的通讯网络和状态。NSX 线缆接入 SD 插槽而不是辅助触点。

  11. MicroLogic 脱扣单元连接电缆:用于传输通讯网络,仅适用于 MicroLogic 567 脱扣单元

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:PKR1891407 ComPacT NSX100–630 – BSCM Modbus SL/ULP

24 Vdc 电源

BSCM Modbus SL/ULP 模块的电源电压必须始终为 24 Vdc:

  • 当在仅 Modbus SL 模式以及 Modbus SLULP 模式下连接时:使用商业型号为 LV434224Modbus SL 集线器,或者与 Modbus SL 集线器堆叠的 IFMIFE 通讯接口。

  • 当在仅 ULP 模式下连接时:使用 ULP 附件。

Modbus 地址旋转开关

Modbus 地址旋转开关用于设置 BSCM Modbus 地址和参数。

有关详细信息,请参阅配置 BSCM Modbus 地址和参数

Modbus 状态 LED

BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 Modbus Serial Line LED 颜色为白色。

LED 状态如下:

  • 关:已禁用 Modbus Serial Line 通讯网络。

  • 常亮:已启用 Modbus Serial Line 通讯网络。

  • 闪烁:正在进行 Modbus Serial Line 通讯。

ULP 状态 LED

ULP LED 可指示 BSCM Modbus SL/ULP 模块的状态,即使在仅 Modbus SL 模式下,也不例外。

BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 ULP LED 颜色为黄色。

ULP LED

模式

操作

标称

冲突

移除多余的 ULP 模块

降级

在下次维护操作时,更换 BSCM Modbus SL/ULP 模块

测试

非关键固件偏差

在下次维护操作中升级固件

非关键硬件偏差

在下次维护操作时,更换 BSCM Modbus SL/ULP 模块

配置偏差

安装缺失功能

关键固件偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作

关键硬件偏差

停止

更换 BSCM Modbus SL/ULP 模块

断电

检查电源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?