DOCA0213ZH-03

IFE/EIFE 接口命令列表

IFE/EIFE 接口的命令列表

下表列出了 IFE/EIFE 接口命令、它们的相应命令代码以及用户类型。按照相应的命令执行程序。

命令

命令代码

用户类型

获取当前时间

768

不需要密码

设置绝对时间

769

不需要密码

写入用户应用程序名称

1032

不需要密码

设置数据的有效期

41868

Administrator、Services、Engineer 或 Operator

EIFE 接口的特殊命令列表

下表列出了 EIFE 接口命令、它们的相应命令代码以及用户类型。按照相应的命令执行程序

命令

命令代码

用户类型

复位 EIFE 报警

41099

Administrator 或 Operator

预设抽架/抽屉计数器

41352

Administrator 或 Operator

预设润滑定时器

41353

Administrator 或 Operator

获取事件

50560

不需要密码

错误代码

IFE/EIFE 接口生成的错误代码是普通错误代码 命令结果

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?