990-6537B-012

Configuration du réseau

  1. Dans le menu principal, appuyez sur Configuration > Réseau.
  2. Sélectionnez Carte de gestion réseau (NMC) numéro 1 > IPv4 pour configurer la carte de gestion réseau numéro 1 ou Carte de gestion réseau (NMC) numéro 2 > IPv4 pour configurer la carte de gestion réseau numéro 2.
    1. Réglez le Mode adresse sur Manuel, BOOTP ou DCHP.
    2. Vous pouvez également désactiver le réseau en sélectionnant Désactiver IPv4 pour NMC n° 1/Désactiver IPv4 pour NMC n° 2.
    3. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
    4. Appuyez sur Réseau pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur Redémarrer NMC1 ou Redémarrer NMC2 pour redémarrer la carte de gestion réseau afin de mettre en œuvre les modifications.
  3. Appuyez sur Configuration > Réseau. Sélectionnez Carte de gestion réseau (NMC) numéro 1 > IPv6 pour configurer la carte de gestion réseau numéro 1 ou Carte de gestion réseau (NMC) numéro 2 > IPv6 pour configurer la carte de gestion réseau numéro 2.
    1. Réglez le mode DHCPv6 sur Adresse et autres informations, Informations hors adresse uniquement ou Jamais IPv6.
    2. Sélectionnez Configuration auto ou Manuel.
    3. Vous pouvez également désactiver le réseau en sélectionnant Désactiver IPv6 pour NMC n° 1/Désactiver IPv6 pour NMC n° 2.
    4. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
    5. Appuyez sur Réseau pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur Redémarrer NMC1 ou Redémarrer NMC2 pour redémarrer la carte de gestion réseau afin de mettre en œuvre les modifications.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.