990-6537B-012

Remplacement de l'écran

NOTE: L'écran peut être remplacé lorsque l'ASI est dans n'importe quel mode de fonctionnement.
  1. Ouvrez la porte avant.
  2. Débranchez les câbles de l'écran.
  3. Retirez le support de fixation de l'écran en enlevant les six clips aux endroits indiqués. Desserrez complètement les vis de fixation des clips à l'aide d'un tournevis cruciforme et retirez les clips.
  4. Installez l'écran de remplacement et fixez-le à l'aide du support de fixation et des six clips. Raccordez les câbles.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.