990-6537B-012

Arrêt de l'ASI unitaire avec un interrupteur interne pour passer en mode bypass de maintenance

NOTE: La procédure suivante est une procédure d'arrêt générique. Tous les interrupteurs mentionnés peuvent ne pas être présents dans votre Système spécifique.
  1. Procédure d'arrêt générique pour le système ASI unitaire utilisant un interrupteur bypass de maintenance externe Ext. MBB :
    1. Assurez-vous que l'IMB est ouvert.
    2. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
    3. Fermez le MBB externe.
    4. Ouvrez l'UOB (le cas échéant).
    5. Ouvrez le SSIB (le cas échéant).
    6. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
    7. Ouvrez l'UIB.
  2. Procédure d'arrêt générique pour un système d'ASI unitaire utilisant l'interrupteur IMB de maintenance interne (pas de MBB ext. présent) :
    1. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
    2. Fermez le IMB.
    3. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.