990-6537B-012

Affichage des informations d'état du système

  1. Dans le menu principal, appuyez sur État.
    1. Appuyez sur Entrée pour connaître l'état.

      Entrée

      Tension ph-ph (phase-phase) Tension d'entrée mesurée en phase-phase.
      Courant Courant d'entrée mesuré par phase provenant de la source d'alimentation CA du secteur, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence d'entrée mesurée en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre)* Tension d'entrée mesurée en phase-neutre, en volts (V).
      Puissance totale Puissance active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Puissance Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en entrée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde CA, résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
      Facteur de puissance Rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
    2. Appuyez sur Sortie pour connaître l'état.

      Sortie

      Tension ph-ph (phase-phase) Tension de sortie phase-phase au niveau de l'onduleur, en volts (V).
      Courant Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence de sortie mesurée en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre)* Tension de sortie phase-neutre au niveau de l'onduleur, en volts (V).
      Charge Pourcentage de la capacité mesurée de l'ASI utilisé par toutes les phases. Le pourcentage de charge de la charge de phase la plus élevée s'affiche.
      Intensité neutre* Courant neutre de sortie mesuré, en ampères (A).
      Puissance totale Puissance de sortie active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Puissance Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en sortie pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde CA, résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
      Facteur de puissance Facteur de puissance mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
    3. Appuyez sur Bypass pour connaître l'état.

      Bypass

      Tension ph-ph (phase-phase) Tension mesurée du bypass en phase-phase, en volts (V).
      Courant Courant de bypass mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence de bypass mesurée en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre)* Tension mesurée du bypass en phase-neutre, en volts (V).
      Puissance totale Puissance de bypass active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Puissance Puissance de bypass active mesurée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est égale à la moyenne temporelle du produit de la tension par le courant.
      Facteur de puissance Facteur de puissance de bypass mesurée pour chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
    4. Appuyez sur Batterie pour connaître l'état.

      Batterie

      Mesures Puissance d'alimentation CC tirée de la batterie, en kilowatts (kW).
      Tension actuelle de la batterie (V CC).
      Courant mesuré de la batterie, en ampères (A). Un courant positif indique que la batterie est en charge ; un courant négatif indique que la batterie est en décharge.
      Température de la batterie en degrés Celsius ou Fahrenheit à partir des capteurs de température connectés.
      Batterie Temps avant que les batteries n'atteignent le niveau d'arrêt pour basse tension. Indique également le niveau de charge de la batterie sous forme de pourcentage de la capacité de charge complète.
      Charge (Ah) mesurée de la batterie.
      Chargeur Condition générale du chargeur (En charge, Désactivé, En décharge).
      Mode de fonctionnement du chargeur (Arrêt, Entretien, Amplification).
      Capacité de charge maximale en pourcentage de la puissance nominale de l'ASI.
    5. Appuyez sur Température pour connaître l'état.

      Température

      Température ambiante Température ambiante en degrés Celsius ou Fahrenheit.
      Température de la batterie Température de la batterie en degrés Celsius ou Fahrenheit à partir des capteurs de température de la batterie connectés.
    6. Appuyez sur Parallèle pour connaître l'état.

      Parallèle

      Courant d'entrée Courant d'entrée actuel provenant de la source d'entrée par phase, en ampères (A).
      Courant bypass Courant bypass actuel provenant de la source du bypass par phase, en ampères (A).
      Puiss. tot. sortie Puissance totale de sortie du système ASI parallèle, indiquant le pourcentage de charge totale et la puissance de sortie totale en kW et en kVA pour le système parallèle.
      Courant de sortie Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
      Nombre d'ASI redondantes Nombre d'ASI redondantes présentes.
      Paramètre de redondance Paramètre de redondance configuré.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.