990-6537B-012

Isolement de l'ASI unitaire avec un interrupteur interne du système parallèle

Cette procédure permet d'arrêter une ASI dans un système parallèle en cours de fonctionnement.

NOTE: Avant d'entamer cette procédure, assurez-vous que les ASI restantes soient en mesure d'alimenter la charge.
NOTE: La procédure suivante est une procédure d'arrêt générique. Tous les interrupteurs mentionnés peuvent ne pas être présents dans votre Système spécifique.
  1. Sur cette ASI, sélectionnez Contrôle > Ond > Onduleur désactivé. Appuyez sur OK sur l'écran de confirmation.
  2. Ouvrez l'UOB pour cette ASI.
  3. Ouvrez le SSIB (le cas échéant) pour cette ASI.
  4. Ouvrez le(s) disjoncteur(s) de batterie de cette ASI.
  5. Unité UIB ouverte pour cette ASI.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.